This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:同步/模式问题

Guru**** 2525330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240312/lm61495-sync-mode-issue

器件型号:LM61495

大家好、  

我使用外部 SYNC 通过 LM61495RPH 器件运行 PSpice 仿真。

我将 SYNC 输入连接到时钟源:

但我看不到 SW 输出电压与 SYNC 输入频率同步:

请提供建议。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最后、我可以确认模型中未启用同步功能。

    SYNC_MODE 上的电压源应在700kHz 有效同步、但 VSW 不会从400kHz (默认值)变为新的700kHz。

    • TpulseH 和 TpulseL 应至少为100ns、在仿真情况下周期宽度为700ns
    • VsyncdH 和 VsyncdL 为1.7V 和0.4V、仿真结果是3.3V 和0V  

    我建议让 EVM 和在工作台上测试来获得这种情况下的经验数据。

    此致、

    吉米