This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19534Q5A:SPICE 模型

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19534Q5A, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237791/csd19534q5a-spice-model

器件型号:CSD19534Q5A
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

如果我们请求共享正确的 SPICE 或 PSpice 模式来模拟组件,我们将在我们的产品中使用此 IC。

在" 设计和开发"部分中,模型可用,但无法在 Ltspice 工具中导入。

请帮助我解决这个问题、

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramkumar:

    感谢您关注 TI FET。 请确保使用 CSD19534Q5A 产品文件夹中的未加密 PSpice 模型导入 LTSpice。 产品文件夹中的 TINA-TI Spice 模型已加密、不能与 LTSpice 一起使用。 如果您在将未加密的 PSpice 模型导入 LTSpice 时仍遇到问题、请告知我。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    我尝试过相同的方法、但无法导入。

    请在此处分享该文件。

    谢谢

    Ramkumar. R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramkuamar:

    此处是未加密的 PSpice 模型。 我不太熟悉 LTSpice、但您应该能够将未加密的 PSpice 模型导入其中。

    约翰

    e2e.ti.com/.../CSD19534Q5A.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    谢谢,如果我遇到任何问题,我会检查并回来...

    谢谢

    R·拉姆库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramkumar:

    跟进以查看您的问题是否已解决。 请告诉我。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramkumar:

    由于我没有得到回复、因此我假设您的问题已得到解决、并将关闭该主题。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    在 Spice 模型中、它仅创建3个引脚、

    "。 SUBCKT csd19534q5a 1 2 3
    *参数(本地)定义部分
    。 参数 ptrc1 12.00e-3
    。 参数 ptrc2 3.50e-5
    。 参数 pwidthP 2.1
    。 参数宽度{pwidthP*1e6}
    。 参数 perimP {2.1*pwidthP}
    。 参数 perim{perimP*1e6}
    五颗星 女模特 SUBCIRCUIT 从这里开始
    M1 10 11 12 12 NMOS W={pwidthP}L=0.5u PS={perimP}PD ={perimP}
    *M2 12 11 12 20 PMOSd W={pwidthP}L=0.05u PS={perimP}PD ={perimP}
    *DDx 20 10 DDx
    *注:以下 NMOS 中包含的栅极氧化物电容
    Xcgd 5 10 1 3 Cgd
    CGS 5 8 0.63e-9
    *xCgs 5 8 1 3 Cgs
    XCDS 8 10 1 3 CD
    XVth 110 11Vth_temp
    DBD 3 1 DBD
    LGG 2 5 2.1e-9
    RGG 5 110 6.00
    RSB 12 9 RTEMP 0.23166e-3
    R 9 8 RTP 0.23166e-3
    RSP 8 6 {0.45e-3+1.3E-3*0}
    L 6 3 0.47e-9
    RSL 6 3 0.5
    RDD 7 10 RTEMP 5.85e-3
    RDP 4 7{0.5e-4+0.52e-3+4.25e-3}
    LDD 1 4 0.05e-9"

    这里是参数、对吧!

    通过使用该文本工具创建3引脚符号、

    对于栅极、漏极和源极、我需要考虑哪个引脚。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramkumar:

    很抱歉耽误你的时间。 对于我们的所有分立式 FET 模型、引脚分配如下:

    1=漏极、2=栅极、3=源极

    如果您有任何其他问题或遇到问题、请告诉我。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的及时回复!

    如果我遇到任何问题,我会检查并回来……

    谢谢