主题中讨论的其他器件: TINA-TI
如果我们请求共享正确的 SPICE 或 PSpice 模式来模拟组件,我们将在我们的产品中使用此 IC。
在" 设计和开发"部分中,模型可用,但无法在 Ltspice 工具中导入。
请帮助我解决这个问题、
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果我们请求共享正确的 SPICE 或 PSpice 模式来模拟组件,我们将在我们的产品中使用此 IC。
在" 设计和开发"部分中,模型可用,但无法在 Ltspice 工具中导入。
请帮助我解决这个问题、
谢谢
您好 Ramkumar:
感谢您关注 TI FET。 请确保使用 CSD19534Q5A 产品文件夹中的未加密 PSpice 模型导入 LTSpice。 产品文件夹中的 TINA-TI Spice 模型已加密、不能与 LTSpice 一起使用。 如果您在将未加密的 PSpice 模型导入 LTSpice 时仍遇到问题、请告知我。
此致、
约翰·华莱士
TI FET 应用
尊敬的 Ramkuamar:
此处是未加密的 PSpice 模型。 我不太熟悉 LTSpice、但您应该能够将未加密的 PSpice 模型导入其中。
约翰
您好、John:
在 Spice 模型中、它仅创建3个引脚、
"。 SUBCKT csd19534q5a 1 2 3
*参数(本地)定义部分
。 参数 ptrc1 12.00e-3
。 参数 ptrc2 3.50e-5
。 参数 pwidthP 2.1
。 参数宽度{pwidthP*1e6}
。 参数 perimP {2.1*pwidthP}
。 参数 perim{perimP*1e6}
五颗星 女模特 SUBCIRCUIT 从这里开始
M1 10 11 12 12 NMOS W={pwidthP}L=0.5u PS={perimP}PD ={perimP}
*M2 12 11 12 20 PMOSd W={pwidthP}L=0.05u PS={perimP}PD ={perimP}
*DDx 20 10 DDx
*注:以下 NMOS 中包含的栅极氧化物电容
Xcgd 5 10 1 3 Cgd
CGS 5 8 0.63e-9
*xCgs 5 8 1 3 Cgs
XCDS 8 10 1 3 CD
XVth 110 11Vth_temp
DBD 3 1 DBD
LGG 2 5 2.1e-9
RGG 5 110 6.00
RSB 12 9 RTEMP 0.23166e-3
R 9 8 RTP 0.23166e-3
RSP 8 6 {0.45e-3+1.3E-3*0}
L 6 3 0.47e-9
RSL 6 3 0.5
RDD 7 10 RTEMP 5.85e-3
RDP 4 7{0.5e-4+0.52e-3+4.25e-3}
LDD 1 4 0.05e-9"
这里是参数、对吧!
通过使用该文本工具创建3引脚符号、
对于栅极、漏极和源极、我需要考虑哪个引脚。
谢谢