大家好、
在数据表中、最小输入电压指定为2.7V、但您能否说明该器件可通过何种输入电压工作?
客户使用电池作为输入。 而且由于内部电阻增加、输入电压可以变为低于2.7V。 他们保证、即使输入电压低于2.7V、该器件也能正常工作。 但是、如果您有任何数据、那将会很有帮助。
SHDN 引脚电压的绝对最大值、VIN + 0.3V 是否正确?
客户提到旧日本版本的电压高达+14.5V。 我认为更新后的数据表是正确的、但请允许我在以防万一的情况下确认这一点。
此致、
高桥典之
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在数据表中、最小输入电压指定为2.7V、但您能否说明该器件可通过何种输入电压工作?
客户使用电池作为输入。 而且由于内部电阻增加、输入电压可以变为低于2.7V。 他们保证、即使输入电压低于2.7V、该器件也能正常工作。 但是、如果您有任何数据、那将会很有帮助。
SHDN 引脚电压的绝对最大值、VIN + 0.3V 是否正确?
客户提到旧日本版本的电压高达+14.5V。 我认为更新后的数据表是正确的、但请允许我在以防万一的情况下确认这一点。
此致、
高桥典之
尊敬的 Lei:
附加是 Vin 的原理图和波形。
LM2733的负载侧有一个开关。 LM2733的负载 始终未开启。 该开关仅打开50ms、开关很少打开。 最小电压可能为1.8V、因为此波形在开关打开50毫秒时出现。
当开关打开时、在此短时间内对 SHDN 施加3.3V 电压。
电源是电池。 如该波形所示、当对电池进行整理后、内部电容器可增加、输入电压可降低至1.8V。
现在、这是他们的问题。
如您所见、 SHDN 电压、3.3V 在开关接通时超出了绝对最大值、Vin + 0.3V = 1.8V + 0.3V = 2.1V。
他们希望这没有问题,因为时间很短。 我们能否解释一下、就该器件的内部电路而言、这并不是偶然的?
升压转换器的要求如下。 他们没有足够的时间来更改新器件、但是否有任何器件可以满足要求?
输入:1.8V (越低越好)~ 6V
输出:17.5V~35V
输出电流:50mA
[quote userid="75724" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236707/lm2733-min-input-voltage 客户使用电池作为输入。 而且由于内部电阻增加、输入电压可以变为低于2.7V。 他们保证、即使输入电压低于2.7V、该器件也能正常工作。 但是,如果您有任何数据,它将会很有帮助。
他们认为、由于备用电池、输出端电容为1000uF、因此这可能不会出现问题。
此致、
高桥典之