This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2733:最小输入电压

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236707/lm2733-min-input-voltage

器件型号:LM2733

大家好、

在数据表中、最小输入电压指定为2.7V、但您能否说明该器件可通过何种输入电压工作?

客户使用电池作为输入。 而且由于内部电阻增加、输入电压可以变为低于2.7V。 他们保证、即使输入电压低于2.7V、该器件也能正常工作。 但是、如果您有任何数据、那将会很有帮助。

SHDN 引脚电压的绝对最大值、VIN + 0.3V 是否正确?

客户提到旧日本版本的电压高达+14.5V。 我认为更新后的数据表是正确的、但请允许我在以防万一的情况下确认这一点。

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Noriyuki:

    规格保证的最小 Vin 为2.7V。 您能告诉我、客户的应用中电池的最小电压是多少? 它们是将电感器和 Vin 分别连接还是连接在一起?

    SHDN 电压的绝对最大值 Vin + 0.3V 是正确的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    附加是 Vin 的原理图和波形。  

    LM2733的负载侧有一个开关。   LM2733的负载 始终未开启。 该开关仅打开50ms、开关很少打开。  最小电压可能为1.8V、因为此波形在开关打开50毫秒时出现。

    当开关打开时、在此短时间内对 SHDN 施加3.3V 电压。

    电源是电池。 如该波形所示、当对电池进行整理后、内部电容器可增加、输入电压可降低至1.8V。

    现在、这是他们的问题。

    如您所见、 SHDN 电压、3.3V 在开关接通时超出了绝对最大值、Vin + 0.3V = 1.8V + 0.3V = 2.1V。

    他们希望这没有问题,因为时间很短。 我们能否解释一下、就该器件的内部电路而言、这并不是偶然的?

    升压转换器的要求如下。 他们没有足够的时间来更改新器件、但是否有任何器件可以满足要求?

    输入:1.8V (越低越好)~ 6V

    输出:17.5V~35V

    输出电流:50mA

    [quote userid="75724" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236707/lm2733-min-input-voltage 客户使用电池作为输入。 而且由于内部电阻增加、输入电压可以变为低于2.7V。 他们保证、即使输入电压低于2.7V、该器件也能正常工作。 但是,如果您有任何数据,它将会很有帮助。

    他们认为、由于备用电池、输出端电容为1000uF、因此这可能不会出现问题。

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Noriyuki:

    感谢您提供信息。 我会检查并在不晚于明天向您提供反馈。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是说这应该在内部论坛上。 我删除了 Excel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Noriyuki:

    我明白了。 您能否提供有关 允许范围内 LM2733问题的必要信息? 这样我们可以进行更好的检查。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lei、

    我在内部论坛上也提出了同样的问题。  

    请看一下。

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Noriyuki:

    让我们进一步检查一下。

    此致