请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51551 您好!
我正在尝试使用该 LM51551设计一个100V 升压转换器、它对我来说是不起作用的。
条件如下:
- 输入:+12V
- 输出:+100V @ 0.3A
症状:
- 当我插入实验室电源时、输入电压会下降、而实验室电源会斜升至满电流容量(就像它被短路了一样)。 我测量输入端和 GND 之间的电阻、它大约为490欧姆。
- 我取出 Q3和 D1来测量内部稳压器:
- VRT = 0.5V (在引脚10上)
- Vcc = 6.85V (引脚2)
- 我还将 R14更改为0R、没有任何变化。
这是我的原理图:

这是 Power Bench Designer 参考: webench.ti.com/.../19
我在这里做错了什么事吗?
非常感谢你在 avdance。
最好的地区