This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:升压配置不工作

Guru**** 2388460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239525/lm51551-boost-configuration-not-working

器件型号:LM51551

您好!

我正在尝试使用该 LM51551设计一个100V 升压转换器、它对我来说是不起作用的。

条件如下:

  • 输入:+12V
  • 输出:+100V @ 0.3A

症状:

  • 当我插入实验室电源时、输入电压会下降、而实验室电源会斜升至满电流容量(就像它被短路了一样)。 我测量输入端和 GND 之间的电阻、它大约为490欧姆。
  • 我取出 Q3和 D1来测量内部稳压器:
    • VRT = 0.5V (在引脚10上)
    • Vcc = 6.85V (引脚2)
  • 我还将 R14更改为0R、没有任何变化。

这是我的原理图:  

这是 Power Bench Designer 参考: webench.ti.com/.../19

我在这里做错了什么事吗?

非常感谢你在 avdance。

最好的地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 您的原理图看起来正常。 您是使用 EVM 还是拥有自己的设计?

    输入端和 GND 之间的490欧姆电阻过低。 您能否更改 IC 以排除它已损坏的可能性? 我们期待您的回复。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复。

    我正在使用我自己的设计:)。 我将尝试更换 IC、然后返回结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我交换了 IC,但它仍然不起作用:(任何其他可能的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够尝试使用能够提供更高电流的电源? 如果这样不起作用、您能否发送开启时的输入电压以及输出电压、SS 引脚和 FB 引脚的范围? 我们期待您的回复。

    此致、

    莫里茨