我在某些应用中将此芯片用于无电隔离的辅助电源。
在该应用中、输入为16-32Vdc (铁路电源)、并设置了3组 LMR14020以生成:12V@0、2A (MOS 门电源)、5V@0、2A (服务 USB 端口)和3、3V@0、8A (微控制器)。
在工作台上从未发现过任何问题、但在现场满足一些回报:我发现 LMR 在3、3V 时被销毁(使用大写字母输出)、所有低于3、3V 的芯片都要更换。

在原始方案中、我们再增加了一个22uF 电容器和一个更强的33V tranzorb 来确保输入。 这似乎是一个有效的好解决方案。 
现在、我有一个具有相同问题的新退货、这是第一次应用了方案修改。
我必须调查的地方? 你有任何类似的情况吗?
芯片盖如何损坏? 过压(但瞬态抑制器应该工作正常)? 1)过流(但内部限制应得到保护)? 过热(但内部保护应起作用)?
谢谢