This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020:现场销毁芯片

Guru**** 2502785 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239420/lmr14020-chip-destroyed-from-the-field

器件型号:LMR14020

我在某些应用中将此芯片用于无电隔离的辅助电源。
在该应用中、输入为16-32Vdc (铁路电源)、并设置了3组 LMR14020以生成:12V@0、2A (MOS 门电源)、5V@0、2A (服务 USB 端口)和3、3V@0、8A (微控制器)。
在工作台上从未发现过任何问题、但在现场满足一些回报:我发现 LMR 在3、3V 时被销毁(使用大写字母输出)、所有低于3、3V 的芯片都要更换。


在原始方案中、我们再增加了一个22uF 电容器和一个更强的33V tranzorb 来确保输入。 这似乎是一个有效的好解决方案。

现在、我有一个具有相同问题的新退货、这是第一次应用了方案修改。
我必须调查的地方? 你有任何类似的情况吗?
芯片盖如何损坏? 过压(但瞬态抑制器应该工作正常)? 1)过流(但内部限制应得到保护)? 过热(但内部保护应起作用)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS:5V 和12V 电源上的 LMR14020从不损坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daniele、

    抱歉、您遇到了此类损坏情况。 我在您身上没有看到太多问题 SCH,您提到的输入电容为100nF+22uF、  

    您可以有一些波形来显示输入电压,并联3组 LMR14020 ,对的,另2组工作正常,您是否尝试断开这2组并 仅应用3.3V 电源轨。 不确定是否有电流从输出返回到 Vin 或其他迹线。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,谢谢你的身体。

    作为输入电源的现场元件有:

     - SMCJ33A

     -二极管反转保护

     - 220uF (电解电容)+ 5倍1uF X7R + 1x 100nF X7R

     - 1x WE 74402800015

     - 220uF (电解电容)+ 5倍1uF X7R + 1x 100nF X7R

     - 100nF X7R + 22uF 直接安装在 LMR14020的引脚2-7上

    3、3V 是最先启动的电压、当3、3V 开启时、将启用5 V 和12 V。

    请说明您希望在哪里进行测量、我可以为您做。

    我不知道该怎么办才好。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daniele、

    通常我们遇到的损坏是 EOS、如输入电压尖峰或板上的一些污染可能会使引脚短路。 确认 输入电压不是过冲、我看到 它 在功率级中已经具有大电容和 TVS。 以更改良好的 IC 或电路板。

    该芯片是否来自 TI 商店或代理。 如果这真的是质量问题,我们可以支持 FA。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    每个电路板都通过更换 LMR14020和低于3、3V 的所有逻辑电路来进行维修(通常微处理器芯片短路、可能是因为出现过压、因此我们需要至少拆除它、然后才能使功率级重新工作)。

    通常、我们从经销商(意大利市场)购买 TI 组件。

    我的缺点是、在坏情况下、只有3、3V 输出裸片、而5V 和12V 输出一直很好。 同一批次。 都在相同的电源输入下并行运行。
    输入为32V (最大值)时的3、3V 输出是否可能存在 LMR 损失的过大的电压范围?
    内部逐周期电流限制在某些情况下是否会失效?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daniele、

    为了帮助您解决此问题、您能否提供 您对此次购买的跟踪信息、例如某个标签 或更好的 IC 高分。 我们可以尝试搜索生产信息。

    其它如、请检查输入端的波形、压摆率和最大电压、

    您是否认为 PCB 需要审查?如果是、您可以在此处分享您的布局以供我们检查。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然有一些2017年的采购(当开始生产时)。 (电路板上的同一个元件是不可安装的、因为我们在其上面安装了电容器)


    以下是针对直流输入引脚2和开关级引脚8的测量(后续测量中没有 LMR 额外电容器、以便通过示波器访问):
    @24V (标称值)

    @32V (最大值)

    @16V (最小值)


    实际上、我们刚刚重新控制了电路板、在3、3V 发生器附近明确地引入 X7R 和22uF 作为输入滤波器。
    第一件事是确定什么可以打开 LMR 的塑料盒。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daniele、

    另外还需要一个波形:Vin 上电压摆率、即 Vin 为0V 到24V。  

    如果加电缓慢@ Vin UVLO (例如2V 到4V 范围),这种设计可能会进入不确定的条件,但我们在下一代解决了这个问题。

    我要问你的最重要的是尝试找到生产年份,正如你提到的是2017年,所以我想你手头上的不是最新版本。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上电:此时我只能在测试台上记录条件。 在现实生活中(在卵巢上)、上电是插入24V 电池的干净触点。 我想这方面不存在问题。 不管怎样,我可以在静脉上研究通电状态:我必须触发哪个事件? 低电压慢速增长(2-4V)以及一些其他事件?

    另一侧有任何危险情况:电源上的压摆率过高?

    版本:有趣。 如何识别版本? 如何确保订购最后一款? 我能有他们的变态吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daniele、

    我只能想到一些情况可能会损坏 IC、当输入电压斜升非常慢时、出现了一些异常的输出电压、甚至在 UVLO 附近保持一段时间、例如在2V 到4V 之间的某个点、那么输出电压有机会异常、比如输出电压不是稳定的3.3V。 可能是很大的输入电容器。

    其他情况、我没看到 恒定24V 电源产生过压的可能性很大。  

    而且,顶部的塑料 封装是 从大孔掉下来的,我不熟悉这种材料的故障。 所以我想 检查器件的 最高标记,这需要一段时间 TE 验证,并需要我们的 PE 检查,我会更新你,如果他们有一些基础。

    一个建议是、您是否考虑将 FA 作为客户质量回报提出?

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我对德克萨斯州的可靠性非常有信心、也没有考虑生产问题、所以我没有提出任何投诉。 从2017年起可能已经太晚了。

    我在等待你的消息,如果我的部件的很多或版本(我仍然有库存)可能是原因,我一定会移动到新的和更新的。

    同时,我将寻找一个衡量活动的静脉记录动力阶段的真实条件。

    现在感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,很高兴帮助你. 我还想弄清楚真正的原因是什么。 我们正在计划在 1年后的旧产品或具有引脚兼容性的新产品上采用新技术。 :)   

    如果您想要分享一些创始或更多信息、也可以直接访问我 elena-gao@ti.com 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。
    回头见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我一些时间,我会在这里回复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daniele、

    感谢你的评分 我收到了生产团队的反馈,我们可以记录您的部件信息是系统,显示日期是 Y2016。 这不是我们的最低版本裸片版本。 但我们无法100%确认它的路由原因,内部电路,或封装材料的问题后很长一段时间. 我的建议是 改用新的生产器件、并通知使用我们计划发布的新产品和新技术。  

    希望这些信息可以为您提供帮助。  

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

       您能告诉我如何通过标记代码识别新旧版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否访问一些样片进行测试? 实际上、如果我在样片请求页面上看到我的配置文件未启用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的信息是来自内部生产记录,旧版本不应该在 TI.com 上销售了, 一个简单的方法是看生产日期像2020年,它应该是新版本.

    您是不是有一个 FAE、销售或营销人员 来支持、通常 TI FAE 可以帮他们的客户定制来申请免费样片、但我不知道您所在的地区和联系  方式、这样的流程来自 E2E 技术支持、抱歉、我无能为力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我无法读取标记代码上的生产日期、您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    67A 这里是2016/7,但不是100%确定这是命名规则,我总是检查这个代码在系统.

    当你购买时,标签上会有一个生产日期,通常在 ESD 袋或 盒.