大家好、我使用此器件作为降压升压转换器、将车辆电池电压调节为12V 电源。 我用它来运行一个小型步进电机、连同 LED 和 Arduino、以及外围组件。 最初、我遇到了纹波问题、但我认为电机驱动器电路出现了尝试消耗过多电流的问题。 我重新设计了电路、以便能够处理更高的电流消耗、但现在我认为它可能被过度设计、并且额定电流过高。 我想知道当电机未运行时电流消耗非常轻时、该器件的性能如何。 电感器上的波形应该是什么样的?
电压输出极低-平稳、但低于5V
我还尝试了重新设计电源开关、以便使用 MOSFET 充当软锁存器。 我认为降压/升压转换器上的高电容会影响 MOSFET 的关断和导通能力。 所以我一直在四处寻疑,这些都是
我注意到的一些事情。 我不知道我是否放大了一些东西。