This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:低电流消耗性能

Guru**** 1456440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235349/lm5175-low-current-draw-performance

器件型号:LM5175

大家好、我使用此器件作为降压升压转换器、将车辆电池电压调节为12V 电源。  我用它来运行一个小型步进电机、连同 LED 和 Arduino、以及外围组件。  最初、我遇到了纹波问题、但我认为电机驱动器电路出现了尝试消耗过多电流的问题。  我重新设计了电路、以便能够处理更高的电流消耗、但现在我认为它可能被过度设计、并且额定电流过高。  我想知道当电机未运行时电流消耗非常轻时、该器件的性能如何。 电感器上的波形应该是什么样的?  

电压输出极低-平稳、但低于5V

我还尝试了重新设计电源开关、以便使用 MOSFET 充当软锁存器。  我认为降压/升压转换器上的高电容会影响 MOSFET 的关断和导通能力。  所以我一直在四处寻疑,这些都是 我注意到的一些事情。  我不知道我是否放大了一些东西。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电机未连接、Arduino 未编程、因此电流消耗非常低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kenny、

    感谢您通过 e2e 联系我们。

      今天是银行假日。  请预计 周五或周一之前回复。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的留言。 是否已使用 Excel 快速入门计算器( https://www.ti.com/tool/LM5175QUICKSTART-CALC )检查此设计? 您能否分享 CS/CSG 引脚、SS 引脚和两个开关节点的示波器快照? 您是否有 EVM 可以用您的负载进行试用? 您能否分享您的原理图?  我们期待很快收到您的回复。  

    此致、
    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这条路是结合了玩 webench 和快速启动 calc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明天会尝试获取一些示波器图片。 我想我可能在电源锁存器电路中发现了一些问题、我将在下一个布局中加以更正、但我想如果您对低功耗性能有任何想法、可以让您浏览我的原理图。  当满载时、我的电路应该大幅低于3A、甚至低于2A、但我将其设计得更高、因为我认为还需要更高。