主题中讨论的其他器件: TPS7A26
TPS7A25具有软启动特性。 遗憾的是、它对于我们的特定应用而言似乎不够软、这会在启动时产生振荡行为:启用 LDO 时 VIN 降低、关闭 LDO (从而 VOUT 下降)、直到 VIN 再次足够高。 在 LDO 稳定之前、通常需要3-5次此类振荡。
我们估计启动并运行后仅消耗1 -2 mA。 输出网上的所有电容都低于 kOhm 电阻器、只有1uF (输出电容器)+ 100nF。
该问题可能与以下情况有关:我们必须为 VIN 提供240欧姆或更高电阻并与直流电源(VBAT)串联。 在该电阻器内部、VIN 引脚上有2x 22uF 电容有助于应对这种情况。
使能引脚通过分压器连接至 VIN (158k 至接地)。 我们 测试了在 EN 中添加一个电容器以使其稳定(不会随着 VIN 下降)、并可以看到振荡仍然存在。
Question:
1.由于我们不能影响240欧姆的情况、您建议我们怎样做才能消除启动振荡?
2.我们能否在 VOUT 上添加一个串联电阻来避免输入电压下降? 那么、多大的电阻可以防止 LDO 变得不稳定?