This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141:断续模式下 RES 引脚未改变

Guru**** 2536490 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141, LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231374/lm25141-res-pin-not-changing-in-hiccup-mode

器件型号:LM25141
主题中讨论的其他器件: LM5141

您好!

我在断续模式下对 LM25141有问题。

RES 引脚上有一个22nF 电容器。 当发生过流时、512个周期后、SS 和 Vout 引脚按预期降至0V、而驱动器停止开关。 但是、RES 引脚未按预期增加(保持为0V)、并且控制器立即重新启动、而不考虑由 RES 电容器确定的关断时间(大约为1.3ms)。 一旦 SS 达到1.2V、保护就会再次触发。

下面是一个过流负载阶跃的屏幕截图(从上到下依次为:SW、RES、SS、VOUT):

我做过一些验证:

-多个电路板样品上的同一问题

-我没有与 GND 短路

-我检查了在启动期间 RES 不是在 VDD 上(这会禁用断续保护,根据数据表)

-我尝试更改 RES 电容值,甚至没有 RES 电容,我有相同的 结果

-我检查了 RES 电容器是否正确地连接到 RES 引脚, SGND 也是如此

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您已尝试移除 RES 电容器并获得相同的结果、我认为您应该确认 RES 引脚是否已正确连接到 PCB。

    谢谢你。

    此致、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我已检查 RES 引脚是否已通过 PCB 正确连接到电容器。 我在使用相同设计的3个不同样片上观察到了问题。

    某些配置(OSC、DITH、DEMB ...)是否可能导致该问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参考 PMP15019参考设计| TI.com 来检查您的原理图。  此参考设计的报告中还进行了短路测试 、可获得正确的结果。

    如果问题仍然存在、您能否上传原理图供我们检查?

    谢谢你。

    此致、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供参考设计。 我的设计看起来非常接近。

    我在下面上传原理图。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您的原理图有两个问题。

    1.看到大家将 OSC 引脚 接地、开关频率为440kHz。 不过、在此频率下、2.2uH 电感器可能很小。  

    2.这个电路里 R5的功能是什么? DCR 电流检测只需要 R3和 C12。 R5可能会导致 CS 引脚上的值不正确。 并检查 R3*C12=L1*DCR。

    这里为您提供了一些建议。

    R1应更小、例如1欧姆。

    2.在开关附近添加100nF 的去耦电容。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答和建议。

    1.选择的电感器在最大负载下具有40%的电流纹波。

    2.使用 R5是因为电感器的 DCR 大于计算得出的等效 Rsense。 它与 R3的行为类似分压器。 我的电流限值处于预期值(约为14A)。

    你认为这可能与我的问题有关吗? 否则转换器运行良好。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的原理图上似乎没有其他问题。 我在 PSpice 上仿真了您的电路、RES 引脚运行良好。 因此、我 需要申请 EVM 板以进行进一步测试。 可能需要1-2周的时间才能获得结果。 您可以尝试移除 R5或使用分流器进行电流感应。 或者、您能否从其他地方获取 LM25141或从 TI.com 购买 LM25141?

    此致、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你的建议。

    我的 LM25141来自 TI.com。 我也可以尝试使用 LM5141。

    我会继续在我身边进行调查、包括尝试移除 R5、我会告诉您。

    此致、

    T é o

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R5似乎导致了问题。

    我目前不知道为什么、但在将其移除后、RES 引脚运行良好。

    电流限制值已更改、这符合预期。 我将需要一个具有较低 DCR 的电感器来满足我所需的电流限制值、但可以。

    感谢您的观看。

    此致。

    T é o