This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:有关 MPS 的问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239990/tps2373-question-about-mps

器件型号:TPS2373

您好!

根据 TPS2373数据表、"7.4.7维持功率特征"的说明指出:有效的 MPS 是10mA 的最小直流电流、但我的客户设计电路的电流消耗非常低(1mA 或更低)。
在这种情况下、PoE 电源接收会停止?
另外、您能否告诉我、如何防止即使用电流很小也停止供电?

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 K。 平野市、

    感谢您的联系!

    对于1-4级、最小 MPS 电流为10 mA、而对于5-8级、则为16 mA (请勿考虑双特征 PD)。

    一个问题是避免电流来自本地降压电容器侧、这会使 PSE 侧的电流脉冲扁平、导致 PSE 拉电流低于 MPS 阈值。 放置一个二极管(电路中的蓝色那个)可以防止电流进入降压电容器。 否则、增加 MPS 电流幅度或占空比会有所帮助。

    对于 TPS2373、提供了 MPS_DUTY 选择表。  

    此致、
    帝昂