This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我希望驱动要求-5V 和18V Vgs 的 SiC MOSFET。
此外、灌电流为2.81A、拉电流为2.56。
如果我没有弄错、可以使用此 IC 实现目的、但 IC 拉电流为2.5A。 您是否有具有更高拉电流的 IC? 或者您认为我可以为此目的使用同一个 IC 吗?
同样对于-5V 的驱动、我以以下电路作为参考。
为此、我会将13V 电源替换为5V 电源、但我不明白 VDD 光耦合器的用途是什么?
您好、Alina:
这看起来应该起作用。 假设您需要 Q1额定值、则另一种选择是 UCC27532-Q1、它具有5A 灌电流、因此可以满足该电流要求。 两者都低于2.56A 拉电流、但非常接近。 如果不需要 Q1、则有更多选项、如 UCC27614。
光耦合有助于确保 IN 信号相对于 VDD / GND 正常。 它还提供隔离。 与 VDD 的连接只是光耦合器 Rx 的上拉电阻。 根据接地的设置方式、中的可以直接连接到控制器、或者只需要正常的电平位移电路。
这是另一个仅使用1个电源的电路、可用于负偏置。 它有一些缺点、例如占空比相关性、并且只能在特定时间内保持为负值。 以防它适用于您的应用。
谢谢。
A·M·
您好、Alina。
是的、您可以在 UCC27614上使用该方法。 该方法基本上可以与任何驱动器一起使用。 它基本上会获取驱动器输出、并为栅极降低该输出。 任何差异。
谢谢。
A·M·
谢谢、您能建议如何选择光耦合器来隔离我的 PWM 吗。 PWM 为200kHz。
您好、Alina。
据我所知、TI 并不销售光耦合器。 不过、我们有 ISO7710等隔离器 可发挥类似的作用。 您可以向隔离器组提出这个问题。
但我仍然认为该设计可能不需要光耦合器。 只要控制器连接到与驱动器相同的接地端、它就能够工作。 可能是因为噪声/接地回路可能会导致这种隔离、但我认为可以避免使用它。
谢谢。
A·M·
尊敬的 Alex:
我有一个4引脚 SiC MOSFET。 因此我的理解是、开尔文引脚将连接到18V 和-5V 的公共端、而电源将连接到 IC dricver/battery 的接地端、因为它是非隔离式的。
我使用不同的驱动器进行了仿真。
我想对 TI 驱动程序使用相同的概念。 概念将会像这样?
此外、您能否推荐一款能够在单个封装中生成18V 和-5V 电压的 IC? 我想使用 UCC14141_Q1、但 TI 没有库存?
您好、Alina:
开尔文和源极引脚是否可以处于不同的电位? 5V 电源上是否存在近似短路?
至于偏置、一个选项是类似的双轨降压/升压。 但是、我只看到高达+15V 的选项。 电荷泵 IC 可用于-5V、但我看不到任何支持双电源和+15V 的器件。 我认为应该可以使用一个正常的、以接地为基准的正电源和一个独立的负电源。
要同时生成两种电源、基于变压器的拓扑可能是最简单的方法。 有隔离式直流/直流控制器以及集成了变压器的模块。 我不了解像 UCC14141这样容易生成负电源轨的任何其他模块。
谢谢。
A·M·
你好,亚历山大,这正是我试图理解的。 在何处连接开尔文源和电源接地端。
我使用此配置尝试了另一个仿真。 从这个意义上讲、与我的主电路相比、我的-5和18V 需要作为隔离电源。 因此、我要将开尔文源和电池负极连接在一起、而我的-5V 和18V 将在何处与岛地隔离?
此外、我的 PWM 是使用同一电池负极生成的。 我也可以将其隔离在输入端并使用隔离式栅极驱动器、还是也可以用于非隔离式栅极驱动器?
关于隔离式栅极驱动器、我一直在研究 UCC23513_Q1。
您好、Alina。
好的、我想我现在能更好地理解。 我一直将0V 电压视为 IC 的接地、而不是电池接地。 我也调整了仿真、看到了在中的问题(假设 PWM 像您说的那样在电池负极上生成)。
基本而言、我认为您需要某种电平转换。 您可以通过隔离或其他方法(因为关断电压仅为5V)来实现这一点。 不过、您的系统可能对在此处使用隔离提出了其他要求。 此外、根据电压电平、可以使用 CMOS 驱动器、如 UCC27532-Q1。 其阈值标称值为9.4V、因此如果您有一个5V 至10V 的信号、则它可以在不发生电平转换的情况下工作。
如果您决定使用隔离、那么使用隔离式栅极驱动器可能会更具成本效益。 如果您有任何相关问题、我可以将该主题帖发送给该团队中的某个人。
至于开尔文引脚、我不确定您是否可以在此设置中充分利用它。 对我来说、该引脚的重点是通过直接连接到驱动器 GND 来实现低 L 栅极驱动环路。 但我不确定这是否可能。
谢谢。
A·M·
您好、Alina。
您可以使用我们的 UCC53X0系列、其输出电流范围为5390版本的10A。 可以使用隔离式电源、也可以为降压转换器使用自举电源。
此致、
肖恩
Sean 和 Alexander、您好、
我已经完成了我的驱动程序。 我将使用非隔离式栅极驱动器 UCC27511AQDBVRQ1。 我已经解决了接地问题。 我目前处于原理图阶段、 非常感谢您的支持。 它对我有很大帮助。 我正在解决他的问题、如果将来需要、我将创建一个新问题。