This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87501L:PD 5V 故障使能

Guru**** 2514545 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87501L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227254/csd87501l-pd-5v-fault-enable

器件型号:CSD87501L
主题中讨论的其他器件: TPS65994BF

大家好、

这对你来说是正常的行为吗?

Ch1是输入 Vbus、

Ch2和 ch3是来自 PD 的栅极电压、

Ch4是 VSYS。

客户预计在这种情况下 VSYS 为0V、但实际上它也显示5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    感谢您向客户推广 TI FET。 客户使用的是哪种 PD 控制器? 您能分享原理图还是通过常规电子邮件发送给我吗? 客户是否进行过检查、以查看源极到源极或栅极到源极是否存在任何短路?

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    跟进以查看您是否从客户处获得了任何其他信息。 请告诉我。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    请在方便时尽早就此问题提供最新信息。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    因为我没有听到您的反馈、我将关闭此主题。 如果您想进一步讨论、请随时通过常规电子邮件与我联系。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    对不起晚了,我花时间组织客户的问题。

    这就是问题所在。

    当他们去除 绝缘胶带返修时、顶部涂层也被去除、

    后来他们发现 2号门短了上面的涂层或标记,他们想知道上面是否有什么东西不能去除,否则可能引起问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    CSD87501L 是一款不采用塑料封装的芯片级硅器件。 我不确定绝缘胶带是什么意思。 您能直接用我的 TI 电子邮件地址给我发送电子邮件吗?

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    跟进以查看您是否有来自客户的任何其他信息。 器件的顶部是以电气方式连接到共漏极的基板。 从栅极2到漏极可能出现短路、 或者、它可能从栅极2短路到源极2、并且由于体二极管的原因、客户测量到栅极2和共漏极之间的短路。 由于该器件是硅片、因此使用金属探头进行探测可能会芯片或使器件破裂。 我们不会探测 FET 或使用金属镊子(仅限塑料)操作。 请告诉我我还能做些什么来提供帮助。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    请提供有关此问题的更新或通过常规电子邮件与我联系。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    由于我没有收到您的回复、因此我假设此问题已解决、将关闭此主题。 如需进一步讨论、请通过定期电子邮件与我联系。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John,

    很抱歉、因为客户已经停止调查了一段时间、所以很晚才回来。

    新的状态是、它们发现器件表面与电源2短路、这可能 意味着共漏极与电源2短路。

    我们想知道什么情况会导致源极2短路至漏极。

    我将向您发送布局、让您检查设计是否有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    PCB 布局和原理图看起来不错。 漏极到源极短路可能有许多不同的原因、但通常是由于电流(过热/热失控)、电压(雪崩)或 SOA 过载所致。 他们在使用什么 USB-C 控制器?

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    谢谢!

    它们使用 TPS65994BF、

    他们发现故障主要是在一台笔记本电脑向另一台笔记本电脑采购5V/3A PDO 的过程中发生的、

    在电池容量低于30%时、哪个 GATE_VSYS 和 GATE_Vbus 应该为0V、但如果 MOS 损坏、它会以某种方式导通。

    在此过程中是否存在任何风险顾虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    我不确定在此过程中是否存在任何风险。 笔记本电脑电源中使用的是 FET 还是内部电源路径开关? 这是新设计还是大规模生产? FET 的故障率是多少? 您能否让客户分享良好 FET 的正常导通和关断波形(与原帖中的示波器屏幕截图相同)?  

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    当然,我认为供电方使用 TPs65994BF 内部 PP5V 电源开关,

    灌电流侧使用外部 CSD87501。

    它在生产前仍处于最终构建阶段、故障率非常高、因此肯定不是质量问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    您是否曾联系过 USB-C 控制器应用团队? 他们可能对这些故障有更好的了解。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    这不是继续讨论的适当场所。 我将关闭该主题、并通过常规电子邮件与您联系。

    此致、

    约翰