您好、TI 专家。
我想知道哪些参数更具主导性,RTON 或 Rbot & Rtop?
1当连接到 TON 引脚的电阻器 RTON 的值改变时、输出电压是否会改变?
→当 Vout 为1.25时、RTON = 21.75kΩ、但如果 RTON 因电阻变化而偏离±1%、Vout 是否也会偏离?
或者像 TON 引脚电阻值鉴频器之类的器件是否具有分辨率、并且即使存在一些偏差、输出电压是否也保持不变?
如果是、那么电阻值鉴别器的分辨率可接受的电阻变化百分比是多少?
2我认为输出电压也是由导通时间决定的、但是从技术规格来看、它似乎只是由连接到 FB 的电阻决定的。
→我认为、由连接到 FB 的 Rtop 和 Rbot 决定的不是输出电压值、而是输出电压的可变范围。
我认为实际输出的电压取决于导通时间(RTON 的值)。
Rtop 和 Rbot 的任务是将 Vout 分压、使 VFB=VREF±10%、对吗?
假设 R9:1.4kΩ、R7:1kΩ 且 VREF=0.508V、当 Vout 超出1.10至1.34V 时、直流/直流将停止。
换句话说、RTON 决定了实际输出电压、我认为 R7 (Rbot)和 R9 (Rtop)仅确定输出电压的误差范围、是不是错?
我在随附的 Excel 中附有开孔和规格表、因此、如果您愿意、请查看。
顺便说一下、
3如果 EN 引脚的电压由外部电源而不是 Vin 的分压器提供、我是否需要下拉电阻器?
此致。