This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A20:RTON 是否是确定 Vout 时最主要的参数? 或者 Rtop 和 Rbot 是否为最主要的角色?

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238229/tps54a20-is-rton-the-most-dominant-parameter-in-determining-vout-or-are-rtop-and-rbot-the-most-dominant

器件型号:TPS54A20

您好、TI 专家。

我想知道哪些参数更具主导性,RTON 或 Rbot & Rtop?

1当连接到 TON 引脚的电阻器 RTON 的值改变时、输出电压是否会改变?
→当 Vout 为1.25时、RTON = 21.75kΩ、但如果 RTON 因电阻变化而偏离±1%、Vout 是否也会偏离?
  或者像 TON 引脚电阻值鉴频器之类的器件是否具有分辨率、并且即使存在一些偏差、输出电压是否也保持不变?
  如果是、那么电阻值鉴别器的分辨率可接受的电阻变化百分比是多少?

2我认为输出电压也是由导通时间决定的、但是从技术规格来看、它似乎只是由连接到 FB 的电阻决定的。
→我认为、由连接到 FB 的 Rtop 和 Rbot 决定的不是输出电压值、而是输出电压的可变范围。
我认为实际输出的电压取决于导通时间(RTON 的值)。
Rtop 和 Rbot 的任务是将 Vout 分压、使 VFB=VREF±10%、对吗?
假设 R9:1.4kΩ、R7:1kΩ 且 VREF=0.508V、当 Vout 超出1.10至1.34V 时、直流/直流将停止。
换句话说、RTON 决定了实际输出电压、我认为 R7 (Rbot)和 R9 (Rtop)仅确定输出电压的误差范围、是不是错?

我在随附的 Excel 中附有开孔和规格表、因此、如果您愿意、请查看。

顺便说一下、

3如果 EN 引脚的电压由外部电源而不是 Vin 的分压器提供、我是否需要下拉电阻器?

此致。


e2e.ti.com/.../TI_5F00_ask_2D00_list.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryota-San:

    RTON 对 VOUT 没有可测量的影响。 RTON 设置导通时间、反馈电压稳压(VOUT)调节开关频率以设置输出电压和 RTON 编程的导通时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉没有理解。

    例如、当输入电压为12V、输出电压为1.2V 时、电压降至1/10、那么我认为导通时间:关断时间= 1:9。

    换句话说、我认为确定导通时间需要确定输出电压、但情况不是这样吗?

    如果确定输出电压时决定导通时间、而决定输出电压的是 Rbot 和 Rtop、RTON 在做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不明白也是可以的。 我会更好地解释。

    首先、请注意 RTON 仅设置导通时间。 如您所说、将保持占空比/比(~Vout/Vin)。 由于这是一种变频控制、它的作用是具有一个固定的导通时间、可通过 RTON 电阻器进行编程、并调节关断时间以维持占空比、从而实现通过 FB 电阻分压器设置的输出电压、 而频率/周期也将相应地变化。 VOUT 电压仍仅由 Rtop 和 Rbot 设置。

    此外、为了回答您的第三个问题、是的、您需要一个下拉电阻器、因为此器件具有内部上拉电阻器。

    我希望这是合理的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IDE San:

    PWM制御ではデューティ比によって降圧率が決まり、On時間はTONで決まり、周波数(オン時間+オフ時間)はSS μ FSELで決まり、FBによって出力電圧が決まる。μ A
    入力電圧が変化した時、降圧率が変化する必要があると思うのですが、その際、どのパラメーターが変化するのでしょうか?
    On時間と出力電圧を固定すると、OFF時間を変えるしかないと思うのですが、そうするとOn時間+オフ時間の逆数である、周波数が変化しなければいけなくなります。
    在 PWM 控制中、降压速率由占空比决定、导通时间由 TON 决定、频率(导通时间+关断时间)由 SS/FSEL 决定、输出电压由 FB 决定。
    我认为当输入电压变化时降压比应该改变、但是哪个参数会改变?
    如果导通时间和输出电压固定、则必须更改关断时间、但必须更改导通时间+关断时间倒数的频率。
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起重复投票。 我想再问三个问题。

    1.了解初始导通时间以 TON 为单位编程、然后 FB 对导通时间进行微调是否正确?

    2.更改频率设置时是否有必要更改 RTON 电阻值?

    3.当 RTON 电阻值由于电阻变化而变化时,导通时间是否也发生变化?

    連投申し訳ございません。
    三点追加で質問させていただきたいです。
    1. TONでは初期オン時間がプログラミングされていて、その後、FBによってオン時間が微調整されるという認識で合っているか?
    2 μ A。周波数の設定を変えた時にRTONの抵抗値は変えなくてもよいのか?μ A
    3 μ RTONの抵抗値が、抵抗のばらつきにより変わったとき、On時間も同様に変化するのか?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryota-San:

    我现在明白了这种困惑。 是的、RTON 设置初始导通时间、但由 SS/FSEL 引脚进行最终的导通时间调整并设置稳定状态下的固定频率运行。