This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BTP 信号

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239508/bq40z50-r2-btp-signal

器件型号:BQ40Z50-R2

高支持、

复位后、如果我将电池组放电至低于 Settings.BTP.Init 放电 SoC Set 阈值、则 BTP 信号将按预期置位。

但是、接下来、如果我再次为电池包充电、超过 Settings.BTP.Init Charge SoC Set 阈值、BTP 信号保持有效。  

您能否确认这是否符合预期?

也许要求控制器在中断发生时通过发出 BTPChargeSet ()或 BTPDischargeSet ()命令清除 BTP_INT。

谢谢!

Jeremy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy、

    您能否将.gg 文件与您的设置和测试中的日志文件共享?

    超过电荷设定阈值后、中断应该被清除。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我对 RSOC 触发使用 BTP_MODE:1、对高电平有效逻辑使用 BTP_POL:1、如下所示。

    我还注意到、当 BTP_INT 清除(在执行复位命令之后)并且 RSOC 低于 Settings.BTP.Init Charge SoC Set 阈值时、随着电池包充电且 RSOC 上升到高于 Settings.BTP.Init Charge SoC Set 阈值、BTP_INT 标志被设置、BTP 信号被置位。  

    这‘S解释了在两个方向上使用‘Set’一词,而不是在一个方向上使用‘et’,在另一个方向上使用 clear’一词。

    此致、

    Jeremy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy、

    我刚刚通过固件进行了检查、我看到 BTP 复位的唯一位置是使用 SBS 命令或在初始化期间(完全复位)。 因此阈值不会清除断言。

    此致、

    怀亚特·凯勒