This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066:LM25066无法突然产生栅极电压、栅极电压已经工作了几天。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231802/lm25066-lm25066-failed-to-develop-gate-voltage-suddenly-which-was-working-for-some-days

器件型号:LM25066

我们将 LM25066用于服务器主板中的 GPU 电流限制应用。

电路总有一天运作良好,当我们更换 GPU 时,输出突然停止。 (以前它在相同 GPU 下运行良好、负载变化发生在系统断电状态期间)。

当我们探测栅极引脚时、电压为‘0’。 使能引脚、VIN 和其余其他引脚看起来正常。

然后我们开始检查内部状态寄存器、下面是观察结果。

1)上电后(EN–3.3V)

STATUS_MFR_SPECIFIC (80h)  

位4-‘1"

STATUS_INPUT (7Ch)

位5-‘0'

Bit2-‘1"

STATUS_WORD (79h)

位13-‘1"

位12-‘1'

BIT3-‘0'

BIT1-‘1"

 

2)在 CLEAR_FAULTS (03)之后

STATUS_MFR_SPECIFIC (80h)  

Bit4-‘0'

STATUS_INPUT (7Ch)

位5-‘0'

Bit2-‘0'

STATUS_WORD (79h)

位13-‘0'

Bit12-‘0'

BIT3-‘0'

BIT1-‘0'

我们尝试了多个交流周期、多个启用仍未得到改善。

我们总共有3个板、这些板具有相同的问题。  

您能帮助我们进一步调试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ADARSHA A N:

    看到状态寄存器时、似乎在启动期间发生了输入过流事件。 两个 GPU 是否完全相同? 请 在启动期间捕获在使能信号的上升沿触发的以下信号。

    使能、VOUT、门、定时器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它以前在相同的 GPU (A100)下运行良好。  

    有一个问题。 输入过流事件是否会阻止产生栅极电压? 因为我们有多个板可使 LM25066正常工作、这也是 输入过流故障。

    我很快就会捕获并分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 GPU 未连接到 LM25066、LM25066是否加电? 我想了解问题的来源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不会、即使在空载条件下、它也不会通电。

    我们尝试了多次、电源关断/开启和启用关断/开启、但仍然相同、无法实现输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后看来器件已损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们正在努力找到造成损害的原因。

    一个月内、LM25066在3个电路板中以同样的方式出现了故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我来详细回顾一下原理图。 我明天会回到你的身边。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在原理图中没有看到任何错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们如何确定此问题的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您仍有问题吗? 问题是否可以重复? 到目前为止、有多少器件已损坏? 您可以借助 TI FAE、将受损器件提交给 FA。 我可以知道导致器件损坏的 LM25066负载上的详细变化吗? 这个问题真的让我感到惊讶。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们仍在尝试对此进行调试。 到目前为止、共有3个器件损坏。 关于负载变化,它被连接到 NVIDIA A2 GPU (75*2=150W)。 然后、我们关闭器件并连接 A100 GPU (300W) 、然后再打开。 但未开发输出。 之前、我们使用 A100 GPU (300W)验证了该板、且其运行良好。 所有3个电路板都出现类似的故障。

    不久、我们将 借助 TI FAE 的帮助下发送故障器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在启动过程中与 A2和 A100 GPU 分享以下波形?

    VOUT、门、计时器、输入电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    捕获必须在出现故障的电路板上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    14毫安。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、目前我们没有可获取捕获的电路板、我们已将其发送给返工。  

    我们将尝试 在 TI FAE 的帮助下、将出现故障的器件提交给 TI 进行 FA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、我将关闭该线程。