请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC3845 您好!
我已经设计了一种反激式电路、并将 UC3845用于以下配置输入12-18V。输出48V 1A。我已在 下面附上了 Altium 原理图 pdf 文件。
但是、我无法从 UC3845获得任何栅极信号。 因此我的电路无法正常工作。
您能告诉我问题出在哪里吗? 如何解决?
提前感谢您。
此致、
B·U·梅坎
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
看起来您的原理图应该会产生栅极信号。 请尝试以下解决方案:
1) 1)测量 UC3845引脚7、以确保其 VCC 确实从您的输入电压源获得大于9V 的电压
2) 2)如果(1)确认、测量 UC3845引脚8 (VREF)以确保其电压约为5V
3) 3)如果(1)和(2)已确认、则测量引脚4 (RTCT)的波形以确保存在三角波形
4) 4)如果 RTCT 波形的频率为200kHz、则测量引脚1 (COMP)、如果引脚2 < 2.3V、该值应该高于4V
请告诉我以上测试结果。