This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3845:UC3845栅极信号问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239149/uc3845-uc3845-gate-signal-problem

器件型号:UC3845

您好!

我已经设计了一种反激式电路、并将 UC3845用于以下配置输入12-18V。输出48V 1A。我已在 下面附上了 Altium 原理图 pdf 文件。

但是、我无法从 UC3845获得任何栅极信号。 因此我的电路无法正常工作。  

您能告诉我问题出在哪里吗? 如何解决?  

提前感谢您。

此致、

B·U·梅坎

e2e.ti.com/.../UC3845_5F00_schematic_5F00_v2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、我想补充一点、我正在将 UC3845用于电压模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来您的原理图应该会产生栅极信号。 请尝试以下解决方案:

    1) 1)测量 UC3845引脚7、以确保其 VCC 确实从您的输入电压源获得大于9V 的电压

    2) 2)如果(1)确认、测量 UC3845引脚8 (VREF)以确保其电压约为5V

    3) 3)如果(1)和(2)已确认、则测量引脚4 (RTCT)的波形以确保存在三角波形

    4) 4)如果 RTCT 波形的频率为200kHz、则测量引脚1 (COMP)、如果引脚2 < 2.3V、该值应该高于4V

    请告诉我以上测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄鸿涛您好!

    谢谢您的留言。 通过将去耦电容器连接到 VFB 引脚可以解决该问题。