是否建议使用具有 EPR 支持的 PD 分析仪?
大家好、PI 团队、
我的客户对设计具有 EPR 支持的产品感兴趣。
我认为需要以下设备:
- EPR 支撑的电缆
- 支持 EPR 的 ACDC 适配器
- EPR 支持的 PD 分析仪
如果对上述设备有任何建议、请告诉我。
此外、请告诉我是否在 EPR 评估中遗漏了任何内容。
谢谢。
卢克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否建议使用具有 EPR 支持的 PD 分析仪?
大家好、PI 团队、
我的客户对设计具有 EPR 支持的产品感兴趣。
我认为需要以下设备:
如果对上述设备有任何建议、请告诉我。
此外、请告诉我是否在 EPR 评估中遗漏了任何内容。
谢谢。
卢克
对于支持240W 功率的电缆、我使用 Club CAC-1573进行 EPR 测试。 其数据速度为 USB 2.0、高达480 Mbps。
但是、任何具有适当 USB-IF 认证标记240W 的电缆都已足够。 徽标外观请参阅此文档: https://www.usb.org/sites/default/files/usb-if_usb_type-c_cable_logo_usage_guidelines_final_20230320.pdf
上述文档还显示了如何在电缆上标记认证的数据速率。
看起来市场上还没有240W 的壁式充电器。 我们团队目前用于测试的最高额定消费类壁式充电器为140W。 (AergiaTech 140W GaN PD3.1壁式充电器)
此致、
C·吉莱特