This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:对 PD 分析仪有什么建议吗?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239328/tps25750-any-recommendation-for-a-pd-analyzer

器件型号:TPS25750

是否建议使用具有 EPR 支持的 PD 分析仪?

 

大家好、PI 团队、

 

我的客户对设计具有 EPR 支持的产品感兴趣。

 

我认为需要以下设备:

  • EPR 支撑的电缆
  • 支持 EPR 的 ACDC 适配器
  • EPR 支持的 PD 分析仪

 

如果对上述设备有任何建议、请告诉我。

此外、请告诉我是否在 EPR 评估中遗漏了任何内容。

 

谢谢。

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好 Luke、

     POWER-Z KM002C/3C 在测试 EPR PDO 时非常有用。 您还可以使用逻辑分析仪(例如 Saleae 逻辑分析仪)探测 CC 线路以查看 PD 流量。

      Granite River Labs 和 Teledyne LeCroy 提供了 PD 分析仪、但我个人没有将这些分析仪用于 EPR 应用。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    感谢您的答复。

    您对电缆有什么建议吗?

    此外、您能否检查是否有任何240W 充电器? 我试图找到一个,但它似乎140W 是在市场上的最大值。  

    谢谢。

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于支持240W 功率的电缆、我使用 Club CAC-1573进行 EPR 测试。 其数据速度为 USB 2.0、高达480 Mbps。

    但是、任何具有适当 USB-IF 认证标记240W 的电缆都已足够。 徽标外观请参阅此文档: https://www.usb.org/sites/default/files/usb-if_usb_type-c_cable_logo_usage_guidelines_final_20230320.pdf

    上述文档还显示了如何在电缆上标记认证的数据速率。

    看起来市场上还没有240W 的壁式充电器。 我们团队目前用于测试的最高额定消费类壁式充电器为140W。 (AergiaTech 140W GaN PD3.1壁式充电器)

    此致、

    C·吉莱特