请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC6C5712-Q1 您好、
我看到的数据表显示结果 Vo=0.7V。 当 Vo 增加到1V 时、代码到电流的精度在 Vo=0.7V 时是否保持相同?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
我看到的数据表显示结果 Vo=0.7V。 当 Vo 增加到1V 时、代码到电流的精度在 Vo=0.7V 时是否保持相同?
谢谢。