This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5712-Q1:不同电压下的电流精度

Guru**** 1129500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239356/tlc6c5712-q1-current-accuracy-with-different-voltage

器件型号:TLC6C5712-Q1

您好、

我看到的数据表显示结果 Vo=0.7V。 当 Vo 增加到1V 时、代码到电流的精度在 Vo=0.7V 时是否保持相同?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Di:  

    该器件是恒定灌电流器件、在正常运行条件下、Vo 变化不会影响输出电流。

    它可以在几分钟内实现类似的电流精度控制 在数据表规格范围内

    请参阅7.3.4以设置输出电流。

    Br、

    海利。