This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149:轻负载下的双随机展频

Guru**** 2393545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238082/lm25149-dual-random-spread-spectrum-at-light-load

器件型号:LM25149

大家好!

我想要求您在轻负载条件下使用 DRSS 功能。

是否仅当外部时钟应用于 PFM / SYNC 引脚时才禁用该功能?

在轻负载条件下、DRSS 在 PFM 模式下工作是否正确?

请告诉我。

此致。

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    在 PFM 模式下、频率可以大幅降低。 请参阅数据表中的图9-22。

    PFM 工作模式是不同的、它不使用振荡器时钟、 频率实际上取决于负载。

    当负载处于更多 CCM 脉冲的点时、DRSS 启用。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多!

    感谢您的答复。

    让我检查一下、以防万一。

    是否在 FPWM 模式下启用 DRSS 功能?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    是的、在 FPWM 中启用了 DRSS。

    -奥兰多