This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421EVM-G1B:需要将固件升级到 v9.1

Guru**** 1472595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27421EVM-G1B, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239015/bq27421evm-g1b-need-to-upgrade-firmware-to-v9-1

器件型号:BQ27421EVM-G1B
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、 EV2400

您好! 我有一块 BQ27421EVM-G1B 电路板、bqStudio 报告其具有固件"0421_1_08_10"。 固件版本字节为"08.01"。

已填充到我的 小型器件 PBCA 上的 BQ27421监测计报告的固件版本字节为"09 01"。

这种不匹配(EVM "08.01"与器件"0901")使我无法生成与我的器件匹配的黄金映像。

如何将 BQ27421EVM-G1B 升级为器件的相同固件?

此外、当我在未插入 EV2400的情况下启动 bqStudio v1.3.101时、该软件邀请我选择与我的监测计相对应的.bqz 文件。 如果我挑选了"0421_1_0x_XX-bq27421GIB.bqz"文件中的任何一个、都会看到一个"非常"可怕的模态对话框、告诉我它不受支持、我应自行承担继续操作的风险。 这样可以吗? 太可怕了。

谢谢。

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    bq27421系列监测计基于 ROM、因此无法执行固件更新。 似乎您在电路板上有一个非常旧的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shirish-

    感谢您的快速响应。 根据我的理解-

    1. TI 对 ROM 固件映像("08.01"->"0901")进行了无声更改。

    bqStudio Golden 映像在 ROM 固件版本之间不兼容。

    3.对于新升级的合并了固件版本的 BQ27421EVM、TI 未发布不同的 SKU。

    我是否理解正确?

    我从美国最大的嵌入式系统组件零售经销商之一 Mouser 购买了 BQ27421EMV-G1B。 我应该如何确保我购买的下一台设备具有最新固件?

    谢谢。

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希雅·希里什

    我想我的所有其他问题都可以这样压缩和重新表达:

    TI 是否保证 BQ27421系列中引入的静音 ROM 固件版本100%向后兼容以前的 ROM 固件版本?

    如果是、那么我想这只是 bqStudio 过度保守的问题、因为我在"08.01"固件 BQ27421EVM-G1B 上创建的黄金映像将在 填充到我们大规模生产电路板上的新的"0901" BQ27421YZFR-G1B 上运行。 如果是这种情况、那么我可以忽略 bqStudio 发出到.gm.fs 文件中的"比较固件版本"指令引起的错误:

    优点:
    ;验证现有固件版本
    优点:
    W:AA 00 01 00
    C:AA 00 21 04
    W:AA 00 02 00
    C:AA 00 08 01

    如果存在向后不兼容问题、则需要进一步思考、因为 TI 在更新 ROM 固件时不会更改器件 SKU。 在这种情况下、我不知道如何继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    这一改变是在很长一段时间之前作出的。

    下面是2017年的一个主题 、介绍如何针对版本更改调整 golden image 文件

    e2e.ti.com/.../bq27421-g1-bq27421yzfr-g1a-firmware-version