主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、 EV2400
您好! 我有一块 BQ27421EVM-G1B 电路板、bqStudio 报告其具有固件"0421_1_08_10"。 固件版本字节为"08.01"。
已填充到我的 小型器件 PBCA 上的 BQ27421监测计报告的固件版本字节为"09 01"。
这种不匹配(EVM "08.01"与器件"0901")使我无法生成与我的器件匹配的黄金映像。
如何将 BQ27421EVM-G1B 升级为器件的相同固件?
此外、当我在未插入 EV2400的情况下启动 bqStudio v1.3.101时、该软件邀请我选择与我的监测计相对应的.bqz 文件。 如果我挑选了"0421_1_0x_XX-bq27421GIB.bqz"文件中的任何一个、都会看到一个"非常"可怕的模态对话框、告诉我它不受支持、我应自行承担继续操作的风险。 这样可以吗? 太可怕了。
谢谢。
查尔斯