主题中讨论的其他器件:UCC21542、
好的一天,马萨尼和你都。
我正在为光伏逆变器应用制作全桥(MOSFET) LLC 谐振转换器(从48V 标称升压至380V 最大输出功率1kW)。
目前、我制作了此 LLC 转换器、它使用 UCC21542栅极驱动器来驱动 MOSFET。 但我知道、当我在开始开关之前向栅极驱动器提供 VDD 电压(大约12V)时、会在谐振电容器上测量相同的电压。
我的问题如下
1) 1)我是否使用错误的栅极驱动方法来驱动全桥?
2) 2)我是否应该使用变压器耦合栅极驱动器来驱动全桥 LLC 转换器、例如 UCC27624、因为我看到 TI 的所有 LLC 参考设计都使用变压器耦合方法。
3)请说明我可以在哪里使用变压器耦合栅极驱动器、而不是 UCC21542等电容隔离式栅极驱动器?