This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27624:LLC 全桥转换器隔离式栅极驱动器

Guru**** 2664355 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21542, UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336467/ucc27624-isolated-gate-driver-for-llc-full-bridge-converter

器件型号:UCC27624
主题中讨论的其他器件:UCC21542

好的一天,马萨尼和你都。  

我正在为光伏逆变器应用制作全桥(MOSFET) LLC 谐振转换器(从48V 标称升压至380V 最大输出功率1kW)。  

目前、我制作了此 LLC 转换器、它使用 UCC21542栅极驱动器来驱动 MOSFET。 但我知道、当我在开始开关之前向栅极驱动器提供 VDD 电压(大约12V)时、会在谐振电容器上测量相同的电压。  

我的问题如下

1) 1)我是否使用错误的栅极驱动方法来驱动全桥?

2) 2)我是否应该使用变压器耦合栅极驱动器来驱动全桥 LLC 转换器、例如 UCC27624、因为我看到 TI 的所有 LLC 参考设计都使用变压器耦合方法。  

3)请说明我可以在哪里使用变压器耦合栅极驱动器、而不是 UCC21542等电容隔离式栅极驱动器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    您能否共享原理图? 如果您使用自举电源、我认为这可以解释电压原因。 这些节点在此条件下悬空、因此电压将由小漏电流设置。 在仿真中、添加下拉电阻可以解决以下问题:

    请忽略元件值;它们是此快速测试的占位符。 这导致 HS 上的电压为~50mV、电容器上的电压恰好为0V。  

    另一方面、根据要求、忽略电压也可能是安全的。 它应在开关开始后消失。

    Unknown 说:
    1)我是否使用了错误的闸极驱动方法来驱动全桥?

    您可以使用隔离式驱动器、非隔离式半桥或栅极驱动变压器方法来驱动全桥。 具体取决于具体要求、但都能满足。  

    Unknown 说:
    2)我是否应该使用变压器耦合栅极驱动器来驱动全桥 LLC 转换器、例如 UCC27624、因为我看到 TI 的所有 LLC 参考设计都使用变压器耦合方法。  [/报价]

    隔离式驱动器也可以正常工作、而且是一种常用的方法。 您是否阅读过 栅极驱动变压器 应用手册? 每种方法都有优缺点、并且取决于您自己的系统优先级/需求。  

    Unknown 说:
    3)请说明我可以在哪里使用变压器耦合栅极驱动器、而不是 UCC21542等电容隔离式栅极驱动器?  [/报价]

    我不确定是否有严格的限制。 隔离式驱动器存在电压/隔离限制、变压器将为变压器耦合栅极驱动设置相同的限制。 我认为要做出这样的决定、一个主要因素通常是系统中变压器的成本。 变压器耦合栅极驱动可能需要2个脉冲变压器来实现全桥、而如果使用反激式偏置电源、ISO 驱动器需要~3。 我无法肯定哪一个会是成本/性能方面最好的。

    谢谢。

    A·M·

    [/quote]