请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27220 您好!
我们正在尝试访问 BQ27220测量仪表 IC、我们已将 i2c 线连接到 zynq7000处理部分的 I2C 通道。 通过标准命令读取电池电压和温度是否需要任何配置? 也 可以直接读取。 是否有任何源代码或至少读取函数格式来访问这些2字节寄存器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Akilarasan、
我相信 BQ27220技术参考手册的第6.1节 对此进行了详细介绍。
此致、
Jonny.