This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:访问标准命令

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336427/bq27220-accessing-standard-commands

器件型号:BQ27220

您好!

我们正在尝试访问 BQ27220测量仪表 IC、我们已将 i2c 线连接到 zynq7000处理部分的 I2C 通道。 通过标准命令读取电池电压和温度是否需要任何配置? 也 可以直接读取。 是否有任何源代码或至少读取函数格式来访问这些2字节寄存器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akilarasan、  

    我相信 BQ27220技术参考手册的第6.1节 对此进行了详细介绍。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    最初监测计芯片将处于 SEALED 或 UNSEALED 状态、它们之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akilarasan、  

    以下 常见问题解答 介绍了 SEALED 和 UNSEALED 模式之间的区别。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    我们需要先进行数据存储器参数更新(TRM 的6.1部分)、然后只能访问标准命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akilarasan、  

    抱歉、如果您只是希望使用标准命令、您只需要从 TRM 中列出的 START 寄存器中读取即可。 例如、如果您希望从监测计读取电压、则只需执行以下操作。  

    此致、  

    Jonny.