This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3845:UC3845 IC 温度

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3845
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336218/uc3845-uc3845-ic-temperature

器件型号:UC3845

您好!

我正在将 UC3845 PWM IC 用于24v5放大器输出的反激式拓扑。 这里、我注意到当4安@24V IC 的持续电流变热的时候、温度大约是80度。

输入电压:40VDC

输出电压 24V @ 5AMPS。

VCC 启动27K 和18V 0.5W Zenner

VCC 电压:15V

VCC 电阻:22欧姆。

最大占空比:39%

所以、请告诉我为什么 IC 在高温下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要检查 UC3845的 VCC 直流电压和直流电流、然后计算功率。 该功率是 UC3845 IC 温度升高的原因。 要降低温度、您需要降低 VCC 的功耗。 因此、您需要了解 VCC 为什么具有如此大的电流和电压。 对于电压、VCC = 15V、可以将其降低2V 或3V、因此有助于降低功耗、降低开关频率有助于降低 VCC 的功耗。 您还可以考虑 MOSFET 的外部驱动器。  

    因此、如果80C 温度不可接受、您需要找到上文的方法来降低 VCC (如果使用14引脚封装、则也可以使用 VC)的功耗。 VCC 和 Vc 的功率降低后、温度会降低。