请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC3845 您好!
我正在将 UC3845 PWM IC 用于24v5放大器输出的反激式拓扑。 这里、我注意到当4安@24V IC 的持续电流变热的时候、温度大约是80度。
输入电压:40VDC
输出电压 24V @ 5AMPS。
VCC 启动27K 和18V 0.5W Zenner
VCC 电压:15V
VCC 电阻:22欧姆。
最大占空比:39%
所以、请告诉我为什么 IC 在高温下