This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622E:寄存器:正在寻找具有电池充电功能和内置电量监测计的新一代电源管理 IC 的建议

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25622, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335076/bq25622e-reg-seeking-recommendations-for-new-generation-power-management-ic-with-battery-charging-capability-and-inbuilt-fuel-gauge

器件型号:BQ25622E
主题中讨论的其他器件:BQ25622BQ27426

我们目前正在寻找具有电池充电功能的新一代电源管理集成电路(IC)、如果可用、内置电量监测计将是一个额外的优势。

下面概述了我们的具体要求:

电源适配器规格:

  • 输入:100 - 240V AC、50/60Hz
  • 输出:5V 直流、3.0A

电池规格:

  • 电压:3.7V
  • 容量:3200mA
  • 单节锂离子/聚合物电池  
  • 充电电流为3A

通信要求:

  • 支持 I2C 通信协议

此外、IC 应该包含电源路径技术功能。  智能电源路径充电器支持具有反向阻断和 USB On-The-Go (OTG)功能的两个输入、并为电池充电、

 施加电源适配器输入时、它必须为系统供电并为电池充电、而在没有 电源适配器时、 电池必须为系统供电。

我们已经确定了 MAX77818 IC  模拟器件作为参考点、并正在寻找具有类似规格的替代方案。

此外、我们还需要对驱动程序和软件集成的支持、包括任何必要的修改。

您能提供 TI 符合这些规范的合适电源管理 IC 的建议吗?

非常感谢您的帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、


    BQ25622 是一款满足您要求的优秀器件。


    此致、

    克洛埃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chloe:

    我们观察到 BQ25622 IC 缺少电量监测计功能。 因此、我们寻求的是将电池充电和电量监测计功能组合到单个芯片中的集成 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    目前、TI 在一个芯片上没有集成充电器+监测计的解决方案。 您可以将 BQ25622与 BQ27426电量监测计配对使用、以满足您的应用需求。

    此致、

    克洛埃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chloe:

    感谢您的答复。 我们感谢您的澄清。 但是、我们更喜欢集成解决方案。 如果德州仪器当前未提供集成了充电器和监测计的芯片、我们将探索满足要求的替代方案。 如果不是、则可以选择 BQ25622与 BQ27426。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vivek。

    您能否分享您正在开发的应用类型? 是否有特定的原因促使人们更喜欢集成解决方案?

    此致、

    克洛埃