Other Parts Discussed in Thread: BQ25622, BQ27426
主题中讨论的其他器件:BQ25622、 BQ27426
我们目前正在寻找具有电池充电功能的新一代电源管理集成电路(IC)、如果可用、内置电量监测计将是一个额外的优势。
下面概述了我们的具体要求:
电源适配器规格:
- 输入:100 - 240V AC、50/60Hz
- 输出:5V 直流、3.0A
电池规格:
- 电压:3.7V
- 容量:3200mA
- 单节锂离子/聚合物电池
- 充电电流为3A
通信要求:
- 支持 I2C 通信协议
此外、IC 应该包含电源路径技术功能。 智能电源路径充电器支持具有反向阻断和 USB On-The-Go (OTG)功能的两个输入、并为电池充电、
施加电源适配器输入时、它必须为系统供电并为电池充电、而在没有 电源适配器时、 电池必须为系统供电。
我们已经确定了 MAX77818 IC 模拟器件作为参考点、并正在寻找具有类似规格的替代方案。
此外、我们还需要对驱动程序和软件集成的支持、包括任何必要的修改。
您能提供 TI 符合这些规范的合适电源管理 IC 的建议吗?
非常感谢您的帮助。
谢谢你。