您好专家。
我的客户正在使用 tps27s100、他们遇到了如下几个问题。 谢谢!
1. 芯片是否会出现 开漏输出故障? 它们不需要该功能、并且在可行的情况下可以连接虚拟负载。
2.当芯片在70 ℃ 的2A 负载下工作时,温升是否会高于在25 ℃ 下工作时的温升 。 他们发现芯片的温度将在 70 ℃ 负载为2A 时上升到128℃ 。 他们担心的是热性能。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Zoey:
我不确定输出上的开漏是什么意思。 您是指浮动/开路负载? 器件具有 开路负载连接、您可以检测输出端是否有负载。 请参阅第节 7.3.4.2开路负载检测 才会流入



尊敬的 Zoey:
唯一建议是、如果需要反向电流/极性保护、请放置一个阻塞二极管或接地网络、请参阅 数据表的第7.3.4.7节。除此之外、原理图看起来很好。
谢谢。
帕特里克