This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050-Q1:LMR14050SQDPRTQ1

Guru**** 2385450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331991/lmr14050-q1-lmr14050sqdprtq1

器件型号:LMR14050-Q1

你好  

我在 我的项目中按以下规格使用 LMR14050SQDPRTQ1降压转换器。

输入-28VDC

输出- 3.3V/5A

问题-当我将负载0.1A 增加到高达1A 时、 LMR14050SQDPRTQ1已消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Singh:

    您能否描述在将负载从0.1A 增加到1A 时该器件的行为?  还请发送给我:

    1.受影响信号的示波器布线。 SW 节点电压、输出电压和电感器电流 可能会有所帮助、具体取决于您遇到的问题

    2.原理图和印刷电路板布局

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请查找图片电路和布局。

    在空载通电条件下、输出电压为3.305VDC、增加负载0.4A、输出电压恒定不变。

    当增加更多负载时、 LMR14050SQDPRTQ1出现故障。

    我发现 IC 输入端子短路、并且 IC 输入引脚经过一些时间烧断

    那一次我看不到 示波器 图形、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看电路中的任何问题。

    建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    我会尽快检查您的电路并提供建议

    此致!

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以

    请尽快

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    您的原理图没有立即出现任何问题。 但是、您能否说明3V3_ENABLE 如何工作? 输入源是什么、它是开漏吗? 此外、 是否  使用带有 R31的3V3电源轨来上拉 PGOOD? 您是否在系统中使用了信号 PGOOD?

    您能否将  LMR14050SQDPRTQ1与其他 IC 隔离、并运行导致电路失效的测试条件?  当电路处于不良状态时、这意味着什么? 输出电压是否在3.3V 停止调节? 您有时会看到正在烧录的哪个 IC 输入?

    此致!

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    但是、您能否说明3V3_ENABLE 如何工作-  我正在我的项目中使用2个单独的 PCB。 此信号在此板中打开。 此信号3V3_ENABLE 仅连接 berg 条连接器

    2. 什么是输入源-输入源3相115VAC

    输入源三相115VAC --> 整流器电路------- 保持电容--- DCM4623TD2H31E0T70 (28VDC)-->  LMR14050SQDPRTQ1

    3.您是否在系统中使用信号 PGOOD?-否

    根据数据表、I AM 通过电阻 PGOOD 引脚连接输出电压

    您能否将 LMR14050SQDPRTQ1与其他 IC 隔离、并运行测试条件- 哪个 IC

    我仅在该 IC 上删除了 LMR14050SQDPRTQ1其他 IC 连接

    当我增加负载(至少0.6A)时、IC 开始加热。

    5.  当电路处于不良状态- IC 将损坏状态时、您的意思是什么。 输入引脚短路

    6.您有时会看到刻录的 IC 输入-是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找 SW 引脚和输出电压图中具有无负载、100mA 和300mA 负载的波形。

    增加 Load IC 温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    请确保您的电感器没有饱和。

    此外、为了隔离 EN 信号、请在原理图中切换 R28和 R34。 将3V3_Enable 接地、使 R27和 R34形成一个从 Vin 到 EN 的电阻分压器。 这将确保问题不来自 EN 输入源。

    此致!

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感器不饱和。-没有电感器不饱和

    其他问题我将在星期一工作并更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将3V3_Enable 接地、使 R27 (100K)、R28 (0E)和 R34 (10K)形成一个从 Vin 到 EN 的电阻分压器。 LMR14050SQDPRTQ1在大约2分钟后开始加热

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关节点上的过冲超出器件对最大电压应力的容差。 您需要使用几个额外的组件来抑制输出。 在这种情况下、在 BOOT 到 SW 之间串联一个与 C53串联的小电阻器(先尝试5欧姆、然后最大10欧姆)。 接下来、在靠近 D11的位置从 SW 到 GND 添加一个 RC 分支、建议100pF 串联、每个1206封装1k Ω。 最后、请确保 C54具有中等 ESR。 建议在尽可能靠近每个 Vin 引脚的位置使用另一对高频输入电容器(100nF)。

    希望这对您有所帮助、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道歉,维什瓦纳特。 请使用10欧姆电阻器、而不是1k 欧姆。 在 D11两端的缓冲器中、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能通过绘制原理图或图表来向我解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C54上的中等 ESR:>50m Ω。

    C_HF 应采用小于0603的小型封装、并接近 Vin 输入引脚。

    对 R_s 和 C_s 使用更大的封装0603或更大的封装。  

    在描述中 R_boot 看起来不错