你好
我在 我的项目中按以下规格使用 LMR14050SQDPRTQ1降压转换器。
输入-28VDC
输出- 3.3V/5A
问题-当我将负载0.1A 增加到高达1A 时、 LMR14050SQDPRTQ1已消失。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我在 我的项目中按以下规格使用 LMR14050SQDPRTQ1降压转换器。
输入-28VDC
输出- 3.3V/5A
问题-当我将负载0.1A 增加到高达1A 时、 LMR14050SQDPRTQ1已消失。
尊敬的 Vishwanath:
您的原理图没有立即出现任何问题。 但是、您能否说明3V3_ENABLE 如何工作? 输入源是什么、它是开漏吗? 此外、 是否 使用带有 R31的3V3电源轨来上拉 PGOOD? 您是否在系统中使用了信号 PGOOD?
您能否将 LMR14050SQDPRTQ1与其他 IC 隔离、并运行导致电路失效的测试条件? 当电路处于不良状态时、这意味着什么? 输出电压是否在3.3V 停止调节? 您有时会看到正在烧录的哪个 IC 输入?
此致!
瑞安
你好
但是、您能否说明3V3_ENABLE 如何工作- 我正在我的项目中使用2个单独的 PCB。 此信号在此板中打开。 此信号3V3_ENABLE 仅连接 berg 条连接器
2. 什么是输入源-输入源3相115VAC
输入源三相115VAC --> 整流器电路------- 保持电容--- DCM4623TD2H31E0T70 (28VDC)--> LMR14050SQDPRTQ1
3.您是否在系统中使用信号 PGOOD?-否
根据数据表、I AM 通过电阻 PGOOD 引脚连接输出电压
您能否将 LMR14050SQDPRTQ1与其他 IC 隔离、并运行测试条件- 哪个 IC
我仅在该 IC 上删除了 LMR14050SQDPRTQ1其他 IC 连接
当我增加负载(至少0.6A)时、IC 开始加热。
5. 当电路处于不良状态- IC 将损坏状态时、您的意思是什么。 输入引脚短路
6.您有时会看到刻录的 IC 输入-是
开关节点上的过冲超出器件对最大电压应力的容差。 您需要使用几个额外的组件来抑制输出。 在这种情况下、在 BOOT 到 SW 之间串联一个与 C53串联的小电阻器(先尝试5欧姆、然后最大10欧姆)。 接下来、在靠近 D11的位置从 SW 到 GND 添加一个 RC 分支、建议100pF 串联、每个1206封装1k Ω。 最后、请确保 C54具有中等 ESR。 建议在尽可能靠近每个 Vin 引脚的位置使用另一对高频输入电容器(100nF)。
希望这对您有所帮助、
瑞安