This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:申请解决方案

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337142/lm5088-requirment-solution

器件型号:LM5088

您好  

我正在设计国防部门的三相 Powerr 供应。

输入-115VAC 三相

我在下面的方框图中的项目中使用 Vicor DC 转换器-

115Vac (三相)------ 整流器和保持电容器------- VICor (28VDC)的 DC-DC 转换器------- 要求输出电压

输出电压要求

1.+6.3V/1.5A

2. ±20V/1A

3.±100V/0.5A

4.±10V/1A

温度-   -40°C 至+100°C

请给我解决方案降压转换器、升压转换器、带修整功能的直流/直流转换器和带28VDC 输入的使能引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishwanath。  不允许我支持国防服务。 该主题将关闭。