请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5088 您好
我正在设计国防部门的三相 Powerr 供应。
输入-115VAC 三相
我在下面的方框图中的项目中使用 Vicor DC 转换器-
115Vac (三相)------ 整流器和保持电容器------- VICor (28VDC)的 DC-DC 转换器------- 要求输出电压
输出电压要求
1.+6.3V/1.5A
2. ±20V/1A
3.±100V/0.5A
4.±10V/1A
温度- -40°C 至+100°C
请给我解决方案降压转换器、升压转换器、带修整功能的直流/直流转换器和带28VDC 输入的使能引脚。