This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS717:在 TPS71750 LDO 中仿真噪声

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335869/tps717-simulating-noise-in-tps71750-ldo

器件型号:TPS717

大家好、我在 PCB 设计中使用的是 TPS71750DSER LDO 稳压器。 我正尝试在 LTSPICE 仿真中对输出端的噪声进行仿真。

在 LTSPICE 仿真期间、器件的模型文件"TPS71750_TRANS.lib"是否能够正确地将噪声包含在器件中?

我运行的是两者。 噪声和。 TRAN 仿真、我希望确保在整个电路中正确仿真现实生活部分的实际噪声、或者我是否必须引入第二个噪声源或定制噪声源并将其添加到电路中?

谢谢!

Johnathan Williams

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnathan:

    模型本身不会模拟噪声。  您可以在 LDO 周围添加元件来构建噪声模型、但由于 LTSpice 法律许可协议、我无法对此仿真器提供帮助。  您还可以使用 TI.com 上提供的免费 PSpice for TI 副本来模拟 LDO。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此部分的 PSPICE 模型是否也会在仿真中包含噪声?

    另外、从本部件的数据表中、我是否可以提取或外推白电压噪声、电压闪烁噪声、白电流噪声和闪烁电流噪声的值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnathan:

    PSpice 模型是您从 TI.com 中提取的模型、我假设这是您用于导入到 LTSpice 中的模型。  TI 提供的正是这种模型并未将噪声纳入仿真中。  数据表上的噪声测量值是所有噪声伪影(所有您列出的)的总和、我们没有办法将每种噪声类型对该噪声测量的具体影响分离出来。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 因此、如前所述、我将使用 该产品的 TPS71750DSER 版本。 基本上我有一个5.7V 的输入、输出电压为5V。 我们的降噪电容器为10nF、在器件的输入和输出端都有一个1uF 电容器。 大概是我从该 LDO 汲取的总电流是35mA。 此外、我们的预期信号带宽为15kHz 至300kHz、而不是列出的100Hz-100kHz。 在数据表上、我看到从100Hz 到100kHz 的总噪声(对所有来自白噪声、闪烁噪声等的各个噪声源求和)为30uVrms。 此值是否仍然适用于我们将使用5V 输出和35mA 电流消耗的 LDO 实施?还是我应该使用不同的噪声 Vrms 值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnathan:

    请记住、LDO 中的主要噪声源是电压基准本身、它由误差放大器根据您的输出电压设置进行增益处理。  因此、您将需要使用此 EC 表片段来帮助计算行业标准频率范围(10Hz - 100kHz 或100Hz - 100kHz)内的噪声:

    我们没有该器件的特征值高于100 kHz。  您是否有需要满足的目标噪声规格? 我们可以推荐测量值高于100kHz 的较新器件。  如果您需要使用此 LDO、那么我们为您进行测量将会更容易。  您的预期输出电容是多少?

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接到 LDO 输出引脚的电容器为1uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我在您之前的回复中看到您提到过、但我错过了。  

    您是否有在此频率范围内尝试满足的噪声目标?

    您使用的是可调节版本还是固定版本的 LDO?

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用固定版本。  TPS71750DSER 具有5.7V 输入和5V 固定输出。 我有一个级联 RC 滤波器或衰减为-40dB/dec 的2级 RC 滤波器(基本上是2极)。 我希望我们的滤波器在300kHz 下至少提供-79dB 的衰减。 在15kHz 至300kHz 范围内、来自 LDO 的额外噪声不应大于1nV/sqrtHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、我们来看看 LDO 是否可以在该频谱范围内达到该目标噪声。  我们还可能使用可调版本进行测试、因为我们可以在顶部设定点电阻器上添加一个 Cff (前馈电容器)、其最终效果是降低整个频率范围内的噪声。  我们的本地实验室中有 EVM、但需要3-5个工作日才能进行测量和响应。

    谢谢。

    斯蒂芬