主题中讨论的其他器件:PMP22477、 PMP20859、 TPS2372、 LM5022、TL431、 LM5122
您好!
大家好、我在审查原理图设计时需要您的帮助。
具体而言、我需要您重点了解 TPS2373-3RGWT (U11)组件、"电源输入决策"块(Q4)和 LM5022MM (U3)。
该设计应支持以下电源输入选项:
1.仅 DC 外部适配器或仅 POE。
2、直流外部适配器应优先于 POE 输入、并且应该实现它们之间的无缝转换。
2.1.连接直流适配器后、不应对 POE 进行 PSE 检测。
2.2.当 DC 和 POE 同时连接加电时、应优先考虑 DC 外部适配器。
2.3.如果连接了 DC 和 POE 并且断开了 DC 适配器、则应该可以无缝过渡到 POE。
如果您需要任何进一步的信息、请告诉我。
谢谢!