This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:原理图审阅

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22477, PMP20859, TPS2373, TPS2372, LM5022, TL431, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326054/tps2373-schematic-review

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件:PMP22477PMP20859TPS2372LM5022、TL431LM5122

您好!

大家好、我在审查原理图设计时需要您的帮助。

具体而言、我需要您重点了解 TPS2373-3RGWT (U11)组件、"电源输入决策"块(Q4)和 LM5022MM (U3)。

该设计应支持以下电源输入选项:

1.仅 DC 外部适配器或仅 POE。

2、直流外部适配器应优先于 POE 输入、并且应该实现它们之间的无缝转换。

2.1.连接直流适配器后、不应对 POE 进行 PSE 检测。

2.2.当 DC 和 POE 同时连接加电时、应优先考虑 DC 外部适配器。

2.3.如果连接了 DC 和 POE 并且断开了 DC 适配器、则应该可以无缝过渡到 POE。

如果您需要任何进一步的信息、请告诉我。

谢谢!

e2e.ti.com/.../jl_2D00_pc0002471-power-board-poe-pd.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,团队 今天不在办公室"因为我们的假期-请允许对您的帖子延迟回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aviv、

    感谢您的联系。

    我们将帮助审查 TPS2373-3相关电路、并在2月27日或之前与您联系

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aviv、

    感谢您的耐心等待。  

    如果要启用适配器-> PoE  无缝转换、则无法使用 APD 引脚、因为它会关闭 PoE 热插拔。  

    要使 PoE <->适配器无缝转换和 8类适配器优先级、您可以参考以下两种方法:

    - PMP22477有一个12VDC 适配器连接到输出端。 您可以使用48-12V 降压来代替适配器。  您还必须确保 PoE 转换器电压低于适配器电压。  如果应用允许、可以将 PoE 转换器设置为较低的值、或者可以修改反馈、从而在连接适配器后将 PoE 输出切换为较低的值。  在这种情况下、可以使用 TPS2373-4。  

    https://www.ti.com/tool/PMP22477?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=refdesign

     

    - PMP20859有大量的外部电路,以实现无缝过渡。 它专为48V 适配器而设计、PMP20859也可与一个 PoE 输入和适配器结合使用。 在这种情况下可以使用 TPS2372-4。  

    https://www.ti.com/tool/PMP20859?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=refdesign

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:  

    感谢您详细介绍了可解决设计要求的其他选项、但我对答案感到困惑。

    我们之前的设计是围绕 TPS2372进行的、但我们已被建议将其更改为 TPS2373 (请参阅下面的先前案例链接)。

    这是一个有点长的时间以前,所以我在这里打开了一个新的案例。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244625/tps2372-advanced-adapter-oring-solutions-using-the-tps2372-3

    请您提供建议。

    Aviv.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aviv、

    感谢您的答复。

    由于使用了 APD 引脚、因此在 TPS2373中可以更轻松地实现 PoE ->适配器无缝转换和适配器优先级。 但缺点是 APD 引脚会关闭内部 PD 热插拔以断开 PoE、因此我担心适配器-> PoE 无缝转换。

    我将测试 TPS2373-4EVM 并向您发布内容。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aviv、

    我测试了 TPS2373-4EVM、适配器<-> PoE 从两个方向 无缝转换、并且适配器具有更高的优先级。  

    因此 TPS2373-4应该是适合您的情况的正确单元。  

    很抱歉花了额外的时间。 我会在下周一之前回复您、以获得评论意见。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aviv、

    感谢您的耐心等待。 请查看以下评论:

     

    1. LM5022的启动电路可能与 TPS2373-4的启动电路发生冲突。 另请联系 LM5022的工程师、以了解 LM 是否只能由 VCC 驱动。

     

    2.在启动或停止时,Vout 可能低于15V,可能导致 TL431处于关闭状态。 这可能存在启动或停止风险。 请仔细检查。

    3.为确保"在连接直流适配器时,不应检测到 POE 的 PSE。" 不能使用 D18。 如果没有 D18、VDD VSS 将由直流适配器充电、并确保 PSE-PSE PD 检测失败。 您可以考虑并联添加一个0欧姆并使 D18 DNP。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您发送编修。

    根据我的理解、除了一个额外的电阻器来绕过二极管外、本设计中的 TPS2373没有问题。 我们会落实这项建议。

    关于 LM5022、我们以 TI 内部获得的 PMP23181为基础、但我如何联系 LM5022的工程师以进行额外验证? 我是否应该打开另一个案例?

    我应该指出、此设计已经生产出来并已进行检查、而唯一的问题是适配器-> PoE 无缝转换。

     

    谢谢!

    Aviv

    e2e.ti.com/.../PMP23181AP_2800_001_29005F00_Sch.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aviv、

    感谢您的答复。

    PMP23181使用 TPS2372-4、该 TPS2372-4没有集成启动电路(VC_IN 和 VC_OUT 引脚)。 因此、LM5022需要自行启动。  在您的设计中使用 TPS2373-4。 TPS2373-4具有集成启动电路、这可能与 LM5022在 VIN 引脚处的启动电路发生冲突。 我知道使用适配器优先级功能(APD 引脚)、需要 TPS2373-4。

    我将把这个问题转交给 LM5022团队。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aviv、

    整个原理图我不是很懂、所以不能评论整个系统。

    我将联系设计、了解是否仅通过 LM5022为器件供电存在问题、并在 1-2天后告知您。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    感谢你的帮助。 如果需要进一步说明、请更新我。

    Aviv.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aviv、

    我正在等待来自设计的一些反馈、刚刚发送了提醒。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、  

    由于我们必须紧急发布设计、因此为了加快设计进度、我们将取消 TPS2373的高级启动功能、并让设计像以前一样保留、同时添加我们必须使用的 APD 引脚的附加功能。

    从 LM5022的角度来看、我们将根据 PMP23181AP (001)_Sch.PDF 使设计保持不变

    从 TPS2373的角度来看、我们要将带有齐纳二极管+ R 的 VC_IN 连接到 VDD、将 VC_OUT 连接到 RTN。

    这是根据 Diang 的建议在这里- https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243114/tps2373-unused-vc_in-pin-termination/4700823#4700823

    另请点击此处- https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769359/faq-tps2373-wiring-of-vc_in-and-vc_out-when-no-transfromer-aux-bias-supply-present?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps2373%2525252520VC_IN#

    如果可以接受、请批准。 原理图:  

    e2e.ti.com/.../JL_2D00_PC0002471-POWER-BOARD-ALDER-POE-PD。pdf

    谢谢!

    Aviv.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aviv、

    原理图的 LM5122部分从我身边看起来不错、但由于我不知道其他器件的功能、也不知道与 POE 相关的要求和功率分布、因此我无法对这些器件进行评论。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您的帮助、Stefan。

    DIANG 设计是否得到了您一方的批准?

    谢谢!

    Aviv.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Stefan、您好、

    我最大的问题是 LM5022的启动电路。 看起来它在 VIN 引脚上有自己的启动电路。 TPS2373-4还有一个启动电路、可以在 LM5022的  VCC 引脚上提供10 - 15V 电压。 如果 LM5022的启动时间早于 TPS2373-4的启动时间、则可能会导致 PoE 合规性问题、例如浪涌电流限制。 我想知道 LM5022在 VIN 处的启动电路是否可以移除、而只在 VCC 上为其供电?

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    因此、如果 TPS2373也可以控制 UVLO、那么 LM5122只会在该信号超出阈值水平时启动。

    我认为这应该适用于这种情况。

    此致、  

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Stefan、您好、

    感谢您的答复。

    是的、TPS2373-4的 PG 引脚 也将控制 LM5122的 UVLO。 它会在浪涌周期期间将 UVLO 拉至低电平。 PoE 浪涌后、TPS2373-4将 通过10 - 15V VCC 为 LM5122供电。

    那么、TPS5122的 VIN 引脚是否可以断开?  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我仍然建议将 VIN 连接到电源、但使用 EN 引脚控制 LM5022的启动(注意:在上面提到了 LM5122、而不是 LM5022)。

    请勿使 VIN 保持开路、但将其与 VCC 连接-另请参阅数据表:

    7.3.1高电压启动稳压器

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢您提供反馈、  

    总结一下此讨论、所做的更改为-

    *从 LM5022侧:

    - VIN 连接到 VCC 并由 TPS2373的 PG 控制(按照数据表第7.3.1节)

    - VCC 连接到 TPS2373的 VC_OUT 以提供外部电源(根据数据表第7.3.1节)

    *从 TPS2373侧:

    - VC_IN 连接到辅助绕组

    - VC_OUT 连接到 LM5022

    *我们将保留选项(作为 DNP)来移除这些连接、并使用 R +齐纳将 LM5022连接到 AUX 绕组、将 VC_IN 从 TPS2373连接到 VDD。

    谢谢!  

    Aviv.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aviv、

    感谢您的总结。

    可以。 它看起来是对的。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aviv、

    LM5122部分的第1点和第2点看起来是相互矛盾的。

    因此、它应该 VCC 连接到 TPS2373的 VC_OUT 以提供外部电源(根据数据表第7.3.1节)-对吗?

    我还建议将 UVLO 连接到 VIN 和 VCC - LM5022不应需要 UVLO 检测、因为这是由  TPS2373完成的 。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    正确;VIN 和 VCC 连接到 VC_OUT。 UVLO 也连接到 VIN 和 VCC。  

    谢谢!

    Aviv.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aviv、

    感谢您的更新。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan 和 Aviv、您好、

    一个次要问题:

    我建议将 UVLO 连接到 PVDD。 现在、R5和 R4将具有相同的电路。

    如果 UVLO 也连接至 VIN 和 VCC、 则当 PVDD 下降时、TPOS2373-4将继续尝试调节 VC_OUT 并使 VCC 不下降。 在这种情况下、直流/直流转换器可能具有低 V_IN 和高 I_IN。 当 V_IN 足够低时、将 UVLO 连接到 PVDD 可以关断直流/直流转换器。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我们将向设计中添加此选项。

    谢谢!

    Aviv.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aviv、

    这里再次总结一下 LM5022和 TPS2373的连接。

    LM5022 VCC 和 VIN 连接在一起并由 TP2373供电

    LM5022 UVLO 仍具有连接至 PVDD 的电阻分压器、但 UVLO 也会受到控制、并通过 TPS2373的 PG (电源良好指示)下拉至低电平。
    这可确保 UVLO 在 VIN 变为高电平之前不会变为高电平、但在运行期间如果 PVDD 下降、则让 LM5022停止运行。

    此致、

     斯特凡