Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45-Q1
您好、我使用 UCC28C45-Q1进行反激式设计、但我的 PWM 脉冲会跳跃、并且 CS 引脚即使在使用具有较低截止频率的 RC 滤波器后也会拾取噪声。 如果我们以同样的方式使用 IC 接地和电源接地、也会出现任何问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45-Q1
您好、我使用 UCC28C45-Q1进行反激式设计、但我的 PWM 脉冲会跳跃、并且 CS 引脚即使在使用具有较低截止频率的 RC 滤波器后也会拾取噪声。 如果我们以同样的方式使用 IC 接地和电源接地、也会出现任何问题。
您好、Steven、到目前为止、在没有任何负载的情况下进行 iam 测试。 IAM 提供20-30V 输入、同时 IC iAM 通过12V 电源直接供电。 蓝色波形是 IC 的 OUT 引脚、黑色是栅极电流、红色是 CS 引脚。 IAM 驱动 FET、不带电平转换器。 Ron 10欧姆、roff 5欧姆与二极管串联。
我希望在100-400V 直流输入下获得12V 输出。
您好!
您可以根据 COMP 电压估算 CS 阈值、因此如果 CS 噪声达到该阈值、脉冲将终止。 因此您需要使滤波器足够大、以将噪声降至 CS 阈值以下。 如果您在滤波器看起来不合理时仍然发现噪声超过阈值、则需要考虑是否可以对布局进行任何改进来帮助降低噪声。
如果确认由于噪声而产生的窄脉冲、您还可以考虑添加有效的前沿消隐、如下面红色圆圈所示。
但关键的一步是改进布局、从而以最小的成本和布板空间最大程度地发挥作用。