This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C45-Q1:PWM 脉冲跳跃

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333810/ucc28c45-q1-pwm-pulse-skipping

器件型号:UCC28C45-Q1

您好、我使用 UCC28C45-Q1进行反激式设计、但我的 PWM 脉冲会跳跃、并且 CS 引脚即使在使用具有较低截止频率的 RC 滤波器后也会拾取噪声。 如果我们以同样的方式使用 IC 接地和电源接地、也会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rp、

    您能否发布一些波形和原理图来详细说明您在何处/如何进行测量?

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色的表示 IC 接地的 OUT 引脚、蓝色的表示 MOSFET 的 VDS、黑色的表示 CS 引脚接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     此处的蓝色是 Vgs (OUT)、黑色是栅极电流、红色是 CS 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪些线路/负载条件会产生您所连接的波形? 请尽可能准确地标记和描述。 此外、您能否附加示波器图像而非 Fluke ScopeMeter 的图片?

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven、到目前为止、在没有任何负载的情况下进行 iam 测试。 IAM 提供20-30V 输入、同时 IC iAM 通过12V 电源直接供电。 蓝色波形是 IC 的 OUT 引脚、黑色是栅极电流、红色是 CS 引脚。 IAM 驱动 FET、不带电平转换器。 Ron 10欧姆、roff 5欧姆与二极管串联。

    我希望在100-400V 直流输入下获得12V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应清理波形、使用适当的 CS 滤波、确保电流和电压环路稳定、确保 应用斜率补偿。 通过 TI Power Stage Designer 检查功率级计算和环路补偿。  

    此致、

    史蒂夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 CS 滤波、iAM 使用2.2k 电阻器和220p 电容器。 因此、FC 将约为329khz。 但仍然有噪音。 此外、CCM 必须进行斜率补偿。 但对于 DCM、我们可以在没有斜坡补偿的情况下工作。 IAM 为 DCM 模式设计电路。 电流和电压环路 iam 使用与 ti 电源设计建议的相同的 R&C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以根据 COMP 电压估算 CS 阈值、因此如果 CS 噪声达到该阈值、脉冲将终止。 因此您需要使滤波器足够大、以将噪声降至 CS 阈值以下。 如果您在滤波器看起来不合理时仍然发现噪声超过阈值、则需要考虑是否可以对布局进行任何改进来帮助降低噪声。

    如果确认由于噪声而产生的窄脉冲、您还可以考虑添加有效的前沿消隐、如下面红色圆圈所示。

    但关键的一步是改进布局、从而以最小的成本和布板空间最大程度地发挥作用。