This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:请求审查 LM5177原理图。

Guru**** 2507785 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331512/lm5177-request-to-review-lm5177-schematic

器件型号:LM5177

请查看 LM5177原理图。 如果有任何错误、请引导我。

在某些情况下、为我的系统提供的输入电压为12V、24V 或48V、而这三种情况都能正常工作。
功耗最大为60W、典型值为45W。

e2e.ti.com/.../LM5177_5F00_REVIEW.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    您能否填写我们用于 LM5177的快速入门计算工具并将其发回给我们?
    这将加快审查进程。
    https://www.ti.com/tool/download/SNVR519

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Niklas Schwarz  

    新的 原理图和计算工具已推出,请查看并指导我。  

    e2e.ti.com/.../8371.LM5177_5F00_REVIEW.pdfe2e.ti.com/.../7723.LM5177-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool-V1_5F00_0_5F00_9.xlsm

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您填写该工具。
    我们将审查设计并在1-2天内与您联系。

    非常感谢您的耐心。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas

    请回复评论。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    请查看我的评论

    • 感应电阻器太低-只有10%的裕度、仍高于建议值
    • 损失非常高- 如果可以处理、请再次检查
    • 确保添加了输入电容器-未在原理图中显示
    • 检查 RCS 的滤波器-将100欧姆更改为10欧姆
    • SW1和 SW2上的缓冲器
      将缓冲器封装置于 SW1和 SW2
       (然后可以在需要时(例如由于 EMI)填充它们、而无需更改布局)
      注意:缓冲器:将电阻器连接到 GND 以获得更好的热性能
    • 向 MOSFET 栅极信号线路中添加串联电阻
      (它们随后可以在需要时(例如由于 EMI)更换、而无需对布局进行更改、
      其他选项:并联添加一个二极管、实现慢速导通和快速关断。
    • 移除 MOSFET 栅极上的电容器-已标记为 DNI -因此应该可以
    • 如果需要、将 MOSFET 栅极上的下拉电阻器增加到至少100k
    • 拆下 L138、L137

    • VCC 处的电容47uF:(数据表最小值:10uF、带直流偏置)
      请检查 Vcc 上的电容、以便在考虑直流偏置的情况下具有所需的电容-我们在 EVM 上使用47uF
    • MOSFET 的米勒平坦区高达
      所使用的 MOSFET 需要是逻辑电平 MOSFET -可在2.5V 至3.5V 范围内的米勒平坦区看到
    • R879请勿添加!
    • 交叉频率可能会增加、

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  

    1.检测电阻过低-只有10%的裕度、仍高于建议的裕度
    ->您是说要将其更改为1.9毫米欧姆吗?

    2.损失很高-如果可以处理,请再检查
    ->将电感器值更改为3.3uH 可提高效率。 不过、它变成了一个红色的正方形。 如果我增加电感值、是否存在问题?
    ->如何提高效率?

    3.确保添加输入电容器-未在原理图中显示
    ->已添加100uF。

    4.检查 RCS 的滤波器-将100欧姆更改为10欧姆
    ->将 R868和 R873更改为10欧姆。

    5. SW1和 SW2上的缓冲器
    将缓冲器封装置于 SW1和 SW2
    (然后可以在需要时(例如由于 EMI)填充它们、而无需更改布局)
    注意:缓冲器:将电阻器连接到 GND 以获得更好的热性能
    ->向 Q75和 Q76添加缓冲电路。

    6.在 MOSFET 栅极信号线路中添加串联电阻
    (它们随后可以在需要时(例如由于 EMI)更换、而无需对布局进行更改、
    其他选项:并联添加一个二极管、实现慢速导通和快速关断。
    ->栅极上已经有一个电阻器、在 FET 中添加了一个二极管。

    7.取下 MOSFET 栅极上的盖-已标记为 DNI -因此应该可以
    ->正常

    8.如果需要,将 MOSFET 栅极上的下拉电阻至少增加到100k
    ->添加100k 欧姆

    9.拆下 L138、L137
    ->为什么它不连接? 即使我删除了 L137、它是否仍能正常工作?

    10.电容为 VCC 47uF:(数据表最小值:10uF、带直流偏置)
    请检查 Vcc 上的电容、以便在考虑直流偏置的情况下具有所需的电容-我们在 EVM 上使用47uF
    ->无修改。

    11. MOSFET 的米勒平坦区
    所使用的 MOSFET 需要是逻辑电平 MOSFET -可在2.5V 至3.5V 范围内的米勒平坦区看到
    ->您可以推荐 FET 吗? 请修复 Recorfet.

    12. R879不添加!
    -> R879 DNI

    13.交叉频率可增加
    ->我该怎么办? 请告诉我如何解决。

    请回答任何其他问题。 我想运用您的评论创建一个完美的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    问题是输入电压范围非常大、因此很难优化。
    您是否需要整个输入范围内的全输出功率(6A)?

    您采用的是电流配置、您不能增加电感器、否则您将无法获得所需的电流信号。
    因此、您可能需要检查所使用的电感器是否可以处理这种损耗、或者是否需要增加额外的冷却。

    9. L138、L137显示为电感器-需要连接但不需要电感器

    10.在采用5V 电源的 VCC 中、所用电容器的有效电容是多少?

    11.选择 MOSFET 是一个相当耗时的过程,需要检查应用在整个范围内的性能和损耗,并确定什么参数是最重要的。 Excel 计算器可以在此为您提供帮助。
    选择 MOSFET 时、请确保米勒平坦区低于~ 3.5V -对于 BSC037N08NS5、您可以在数据表的图14中看到这一点。

    13. Excel 计算器在这里也可以为您提供帮助:将所需的交叉频率设置为更高的值、例如5kHz、然后使用建议的补偿值。 检查完整工作范围内的波特图:  

    • 相位裕度应大于60度。
    • 0dB 增益转换的斜率应为-20dB/十倍频程、
    • 增益裕度应小于- 12dB

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的客户希望使用所有12V、24V 和48V 系统。
    最终、我们的开发板必须在三种电压下工作。

    在本例中、LM5177不是合适的解决方案吗? 还有其他解决方案吗?
    它会因负载而异、但最大功耗为60W (10V、6A)。

    9.->是的,令人难以置信

    10.->如何计算有效电容? 我能否仅使用 EVM 中使用的47 μ F 电容?

    11.->如果在 EVM 中使用 SQJ422EP-T1-GE3、会出现什么问题?
    我要在 Vin=48V 的情况下选择 Vd=min 60V。 我是否正确理解了这一点?

    13.->应将交叉频率提高多高?

    相位裕度应大于60度。 ->这可以在 Excel 中检查。
    0dB 时的增益转换应为-20dB/十倍频程、->我可以在 Excel 中检查吗? 如何检查此情况?
    增益裕度应<- 12dB ->可以在 Excel 中检查吗? 如何检查此情况?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    LM5177可能是合适的器件-可能设计规格需要更加明确。

    以上3个电压是输入电压吗?

    如果需要、为什么将计算器中的输入范围设置为4 - 60V?

    10.这可以在电容器数据表中找到、例如、 该电容器的电压仅为5V、是22uF 电容器的20%

    11、输入 MOSFET 的参数、检查损耗是否合适

    13.这可以通过采用快速启动计算器的补偿部分来完成,请参阅: 所需的交叉频率
    -波特图显示了结果,在这里你也看到了,并可以检查以上讨论的3个标准

    注意:有关补偿的更多信息、请参阅这份出色的报告: 开关模式功率转换器补偿变得简单

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    感谢你的评分

    这三种电压是输入电压。
    指定 Vin 为4V~60V 的原因是随附文档中的测试结果。

    e2e.ti.com/.../test1.docx
    应如何优化 LM5177?

    10 -> Uderstaded、
    我检查了使用的电容器、它仅为5uF。 我将需要更改电容器。

    11 ->是。

    13->相位裕度可在 Excel 计算器中检查。 但是、未找到0dB 的增益转换和增益裕度。
    如何在 Excel 计算器中查看此内容?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    好的、这适用于冷启动-因此持续时间仅较短-这可以缓解热问题。

    有关增益和相位裕度、请参阅下图

    注意:有关补偿的更多信息、请参阅这份出色的报告: 开关模式功率转换器补偿变得简单

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    开关频率降低、输出电压从10V 增加到16V。
    因此、我能够将电感器增加到3.3uF、而不会出现任何红色空间。 我们还使用了 EVM 中使用的相同 MOSFET。
    提供比以往更高的效率和更少的损耗。 请查阅。

    e2e.ti.com/.../LM5177-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool-V1_5F00_0_5F00_9_2D00_2nd_2D00_16V.xlsm

    e2e.ti.com/.../1055.loss_5F00_compare.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    从我的角度看还不错

    建议对冷启动进行正确测试、原因是要在实际硬件上对组件进行加热、以查看温度升高的行为。

    此致、

     斯特凡