请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25173 尊敬的先生
我们正在应用中为超级电容器充电、最高7.5V 2法拉 、并且需要快速充电
根据我的计算、使用单个 BQ25173为高达7.5V 2F 的超级电容器从零伏充电需要18.75秒。
为了减少或将充电时间减半、我计划并联使用线性充电器 BQ25173、如所附图中所示
然而,使用二极管并行将起作用,有没有其他方法来并行而不使用二极管
1.我需要知道电流肯定是800mA
2.如果它的工作方式好,也告诉充电时间
3.在数据表中我无法清楚地找到充电时间、因为充电曲线中提到了 Treg Time