This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173:并联 BQ25173以缩短充电时间

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336320/bq25173-paralleling-of-bq25173-to-decrease-charging-time

器件型号:BQ25173

尊敬的先生

我们正在应用中为超级电容器充电、最高7.5V 2法拉 、并且需要快速充电

根据我的计算、使用单个 BQ25173为高达7.5V 2F 的超级电容器从零伏充电需要18.75秒。

为了减少或将充电时间减半、我计划并联使用线性充电器 BQ25173、如所附图中所示

然而,使用二极管并行将起作用,有没有其他方法来并行而不使用二极管

1.我需要知道电流肯定是800mA

2.如果它的工作方式好,也告诉充电时间

3.在数据表中我无法清楚地找到充电时间、因为充电曲线中提到了 Treg Time

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、可以将两者并联以获得更高的电流、请参阅已连接。  分压器设置为一个单元比另一个单元低、只有较高电压单元将在充电完成时进行电压调节。

    e2e.ti.com/.../Dual-BQ25173-Nov-2022.pdf